Die Effizienz Ihrer Rechenzentrumsabläufe wird mit DCIM, einem erstklassigen, umfassenden Überwachungssystem, und einer SPS, dem fortschrittlichsten Überwachungs- und Steuerungsgerät der Branche, erheblich verbessert.
Der von den Klimasystemen in Rechenzentren und anderen Gebäuden verbrauchte Strom entfällt hauptsächlich auf die Motoren, die die Kompressoren und Gebläse antreiben.
Die VFD-Serie von Mitsubishi Electric fördert die Entwicklung miniaturisierter, äußerst effizienter und leistungsstarker Technologien für Motoren und trägt zu Energieeinsparungen und Ressourcenschonungen der Klimageräte bei.
SCADA von Mitsubishi Electric ist die innovativste Software für GMS, die ein erstklassiges, umfassendes Überwachungssystem bietet, einschließlich Datenerfassung.
Dank der 3D-Grafik können mehr Daten auf einem einzelnen Bild angezeigt werden, indem Informationen effizient konsolidiert werden, sodass eine bessere Überwachung möglich ist. Durch die Unterstützung von Alarmen basierend auf Echtzeit- und historischen Daten können Benutzer nicht nur den Status der Prozesse überwachen und darüber benachrichtigt werden, sondern auch auf einen Blick die Situation erfassen, indem mehrere Trendgrafiken und Heatmap-Datensätze angezeigt werden.
Diese Funktionen tragen auch zu verbesserten Benutzererfahrungen, Energie- und Kosteneinsparungen und präventiver Wartung bei.
DCIM (SCADA GENESIS64™) ist mit OPC™-Clients, BACnet®, MODBUS® usw. kompatibel und kann an verschiedene Geräte angeschlossen werden, einschließlich Steuerungen anderer Unternehmen. Darüber hinaus werden Protokolle wie OPC UA, EtherNet/IP™, BACnet® und MODBUS® unterstützt. Daher kann ein Überwachungssystem erstellt werden, das sich an verschiedene Subsysteme und Geräte anschließen lässt.
Mitsubishi Electric verfügt über eine breite Palette von SPSen zur Steuerung der Gebäudeklimatisierung und allgemeinen Industriemaschinen. SPSen befolgen programmierte Befehle für eine stabile Informations- und Kommunikationsübertragung und übernehmen Steuerungsaufgaben.
Wir unterstützen unsere Kunden, indem wir praktische Lösungen anbieten, beispielsweise mit der MELSEC-iQ-R-Serie für eine hochperformante Steuerung in großem Maßstab (z. B. Überwachung des Systemmanagements) und mit der MELSEC-iQ-F-Serie für kompakte Steuerungen, etwa AHU (Air Handling Unit) und FCU (Fan Coil Unit). Weil die Errichtung eines Systems auf qualitativ hochwertigen Standardprodukten basiert, kann die Wartung und Aktualisierung nach der Installation ganz einfach durchgeführt werden.
Unsere SPSen unterstützen eine Vielzahl von industriellen Netzwerken, einschließlich BACnet® und MODBUS®, die für gewöhnlich in Gebäudesystemen benötigt werden.
Sie ermöglichen ein integriertes Management der verschiedenen Kühlgeräte und Einrichtungen und sorgen für einen optimalen Systembetrieb.
Wir bieten ein Sortiment an Federzug-Klemmleisten, die eine einfache Verdrahtung und weniger Mannstunden für die Wartung ermöglichen. Da der Draht durch den Federdruck direkt auf den leitenden Teil gedrückt wird, ist der Anschluss einfach und das Lösen der Verdrahtung kann vermieden werden, wodurch ein ungenügender Kontakt verhindert wird. Dadurch können Verdrahtungsfehler reduziert werden, selbst wenn Mitarbeiter nur wenig Praxiserfahrung haben, und der Aufwand für das Systemmanagement lässt sich verringern.
Wir bieten eine Auswahl an Prozess-CPUs, die gleichzeitig eine erweiterte PID-Steuerung und Hochgeschwindigkeits-Ablaufsteuerung ausführen können. Durch Kombination mit einem redundanten Funktionsmodul kann ein redundantes System erzielt werden. Hierdurch wird die Anzahl der einzelnen Punkte für die Überwachung (DCIM), die Steuerung, das Netzwerk, Verlängerungskabel und die Ein- und Ausgabe reduziert. So kann ein System errichtet werden, das zuverlässiger ist als ein herkömmliches. Sie können in Spezialsystemen verwendet werden, für die Zuverlässigkeit unverzichtbar ist, etwa in zweckbestimmten Systemen.
Als universelle SPS verfügt diese Serie über integrierte, analoge Kommunikations- und Hochgeschwindigkeitsfunktionen für die Ein- und Ausgabe. Darüber hinaus kann das System ganz einfach mit Erweiterungsplatinen und Erweiterungsadaptern erweitert werden. Die Serie unterstützt BACnet, ein offenes Netzwerk im Bereich der Gebäudeklimatisierung, und trägt zu Kosteneinsparungen für Klimasysteme in Gebäuden und Fabriken bei.
Der Stromverbrauch kann durch Regulierung der Luftmenge reduziert werden, indem der Rotationsfrequenzumrichter gesteuert wird. Darüber hinaus können Energieeinsparungen auch mit den IE3- und IE4-kompatiblen Universalmotoren (IM) und PM-Motoren (PM) erzielt werden, deren Besonderheit Dauermagnete in den Rotoren sind.
Unser Frequenzumrichter unterstützt wichtige industrielle Ethernet-Protokolle, die weltweit verbreitet sind, und kann entsprechend dem verwendeten Netzwerk installiert werden.
Darüber hinaus ist es mit energiesparenden Monitoren möglich, die Ergebnisse der Energieeinsparungen und den Status der Frequenzumrichter über das Netzwerk zu beobachten, sodass eine bessere zentrale Überwachung möglich ist.
Bei der Auswahl muss sichergestellt werden, dass es Unterschiede bei den Protokollen gibt, die von jedem Modell unterstützt werden.
Durch den Anschluss von FR Configurator2, einem leistungsfähigen Werkzeug, das mit der KI-Technologie "Maisart"*1 des Unternehmens ausgestattet ist, werden Frequenzumrichterdaten durch KI analysiert, um die Ursache von Alarmen zu ermitteln.
Auch können Sicherungs-/Wiederherstellungsparameter
des Frequenzumrichters im grafischen Bedienterminal (Graphic Operation Terminal, GOT) gesichert werden.
* 1: Maisart steht für "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology".
Die Echtzeit-Status-Überwachung erkennt Fehler in einer frühen Phase.
Das Diagnostizieren des Innenzustands des Frequenzumrichters ist ein Beitrag zum stabilen Betrieb der Ausrüstung.
Bei der Auswahl muss sichergestellt werden, dass es Unterschiede bei den Funktionen gibt, die von jedem Modell unterstützt werden.
* Anschluss ABC des Frequenzumrichters
Der Mitsubishi Electric VFD entspricht der EMV-Norm und kann mit Vertrauen verwendet werden.
Angesichts der weltweiten Standards für höchste Leistung und Umweltschutz werden auch UL, cUL, die EG-Richtlinie (CE-Kennzeichen), das Koreanische Funkgesetz (KC-Kennzeichen) erfüllt sowie die EAC-Zertifizierung unterstützt.
Mitsubishi-Electric-Frequenzumrichter verbessern den Wirkungsgrad verschiedener Arten von Motoren in größtmöglichem Umfang, während sie gleichzeitig einen Beitrag zur Langlebigkeit des Produkts leisten. Sie können aus einem breiten Produktangebot das passende Produkt für Ihre Anwendung auswählen.
Der Weg zur Klimaneutralität beinhaltete eine Reihe von Meilensteinen, die den Weg für umweltfreundliche Rechenzentren geebnet haben...
Die Nutzung digitaler Daten über das Internet und ICT-Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen...
Die ICT-Umgebung und die Notwendigkeit, enorme Mengen an digitalen Daten für den Alltag zu verarbeiten, haben eine Auswirkung auf...
Mitsubishi Electric verfügt über ein breites Angebot an Lösungen für den Bau Ihres Rechenzentrums.
Sie können die Effektivität vieler Lösungen maximieren, indem Sie sie kombinieren.
Die HVAC- und IT-Kühllösungen von Mitsubishi Electric bieten optimale Bedingungen für alle Serverräume und IT-Geräte.
Die Überwachungs- und Steuerungslösungen von Mitsubishi Electric bieten eine vollständige Systemintegration, Datenerfassung und -analyse über mehrere Betriebsanlagen hinweg und stellen die Verbindung zum Verwaltungssystem des Rechenzentrums her.
Das DCIM von Mitsubishi Electric bietet eine komplette Rechenzentrumsverwaltung und -analyse und ermöglicht ein umfassendes Management von Energie und Leistung, Kapazität und Überbuchung, intelligenter Gebäudesteuerung, vollständiger Gebäudekühlung, Betriebszeit und Anlagenleistung.
Die sichere Datenerfassung und -analyse bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung der Einrichtung, die Effizienz der Energienutzung und die Nachhaltigkeit.
Die USV-Systeme und -Lösungen von Mitsubishi Electric liefern nachweislich erstklassige, hocheffiziente Notstromversorgungslösungen, die sicherstellen, dass die Anforderungen an die Betriebszeit erfüllt werden. Außerdem beanspruchen sie im Vergleich zu den Produkten unserer Wettbewerber weniger Platz.
Die Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen und Verteilerlösungen von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch eine überlegene Lebensdauer und hohe Undurchlässigkeit aus und tragen so zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums bei.