USV
25. Okt. 2020
DataChambers ist ein Anbieter von Full-Service-Informationstechnologie und verwalteten Services, der sich auf elektronische Datenspeicher, verwaltete IT-Lösungen mit 24×7-Verfügbarkeit und sichere Co-Locations und Cloud-Hosting-Services für eine unternehmenskritische IT-Infrastruktur spezialisiert hat. Das Unternehmen ist nach SAS 70 Typ II zertifiziert und erfüllt konsequent nationale Standards zum Schutz von Kundensystemen und -daten. Der 13.000 Quadratmeter große Hauptsitz von DataChambers befindet sich in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Das 32 Hektar große Gelände ist im Eigentum der Hauptanteilseigner des Unternehmens.
Unternehmen investieren in die Informationstechnologie-Infrastruktur (IT-Infrastruktur), weil sie maßgeblichen Einfluss auf die Einnahmequellen hat. DataChambers hat erkannt, dass jeder Systemausfall einen Verlust von Tausenden oder Millionen von Dollar bedeuten kann, wenn keine Maßnahmen zur Datensicherung und -wiederherstellung getroffen werden. Der Bedarf an hochverfügbaren Systemen und der notwendige Schutz der technischen Ausrüstung hat zum Boom der Rechenzentren geführt. Laut einer Studie von Christian Belady, Vizepräsident der Microsoft-Entwicklungsgruppe für Rechenzentren, werden sich die Investitionen in den Rechenzentrumsbau weltweit bis 2020 auf 78 Milliarden US-Dollar belaufen. Der US-Markt für den Rechenzentrumsbau liegt derzeit bei 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr und lag 2020 bei 18 Milliarden US-Dollar.
DataChambers ist ein Anbieter von Full-Service-Informationstechnologie und verwalteten Services, der sich auf elektronische Datenspeicher, verwaltete IT-Lösungen mit 24×7-Verfügbarkeit und sichere Co-Locations und Cloud-Hosting-Services für eine unternehmenskritische IT-Infrastruktur spezialisiert hat. Die Sicherungssysteme, mit denen das Unternehmen seinen Kunden im Osten der USA einen kontinuierlichen Service bereitstellt, befinden sich auf dem Gelände in einem explosionssicheren Bunker. Als die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) eines Mitbewerbers nicht die Erwartungen des Unternehmens erfüllte, musste DataChambers seine USV durch ein zuverlässigeres Produkt ersetzen.
DataChambers sah sich die USV-Systeme mehrerer Hersteller an. Das Unternehmen benötigte ein überragendes USV-Produkt, auf das Verlass ist. Nach eingehender Untersuchung des Angebots aller Mitbewerber war Mitsubishi Electric Power Products der klare Sieger. Die Mitsubishi-9900B-750KVA-USV hat einen Wirkungsgrad von 97 %. Sogar bei einer Last von 25 % beträgt der Wirkungsgrad 96 %. Durch die geringe Stellfläche und das niedrige Gewicht bietet die USV einen vollständig digitalen 3-Stufen-Konverter und -Wechselrichter und die effizienteste True-Online-Doppelwandler-USV der Branche. Darüber hinaus war die branchenweit einzigartige 3-Jahres-Servicegarantie von Mitsubishi ausschlaggebend für die Entscheidung. Das Endresultat sind niedrigere Betriebskosten und ein besserer PUE-Wert (Power Usage Effectiveness, Effizienz des Energieverbrauchs) im Vergleich zu herkömmlichen USVs.
Nach einem Telefonat mit einem Mitsubishi-Vertriebsmitarbeiter war die USV innerhalb von Tagen verfügbar. Außerdem war das System in weniger als 8 Stunden ab Ankunft im Hafen bis zur Aufstellung im Rechenzentrum betriebsbereit. Die Einheit stellte einen Leistungsfaktor von 0,98 bei einer Kapazität von 25 % mit einem Wirkungsgrad von mehr als 96 % bereit.
DataChambers ist so zufrieden mit der Leistung des Systems, dass das Unternehmen plant, in Zukunft standardmäßig die Mitsubishi USVs zu nutzen. Diese Kundenmeinung demonstriert eindrucksvoll die überragende technologische Leistung des Produkts. Das 9900B-USV-System ist die effizienteste True-Online-Dauerwandler-USV auf dem Markt.
Die Mitsubishi-9900B-Serie hat unsere Erwartungen an Effizienz, Kosteneinsparungen und Service nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Die USV hat außerdem die überragende Leistung, die unsere Kunden verlangen und auf die wir uns rund um die Uhr an allen Tagen verlassen können.
Nicholas Kottyan, CEO DataChambers
Anwendungsart: Rechenzentrum
Eingebaute Einheiten: Mitsubishi 9900B-Serie USV-System 750 kVA
True-Online-Dauerwandler-USV-Systeme waren immer die bevorzugte Topologie für unternehmenskritische Anwendungen. In der Vergangenheit hatten diese Systeme aber einen im Vergleich zum Sparbetrieb der Offline-Delta-Wandler und anderen Standby-USV-Systemen geringeren Wirkungsgrad. Aber das hat sich mittlerweile geändert. Die Mitsubishi-Technologie ermöglicht ein True-Online-USV-System mit einem hohen Wirkungsgrad unabhängig von der Last. Es ist nicht mehr notwendig, zu Lasten der Systemverfügbarkeit riskante Topologien zu verwenden, um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen.