ÜBERWACHUNG

UND STEUERUNG

Gemeinsam
besser entwickeln

Lösungen für die Überwachung und Steuerung

Die Effizienz Ihrer Rechenzentrumsabläufe wird mit DCIM, einem erstklassigen, umfassenden Überwachungssystem, und einer SPS, dem fortschrittlichsten Überwachungs- und Steuerungsgerät der Branche, erheblich verbessert.

Der von den Klimasystemen in Rechenzentren und anderen Gebäuden verbrauchte Strom entfällt hauptsächlich auf die Motoren, die die Kompressoren und Gebläse antreiben.
Die VFD-Serie von Mitsubishi Electric fördert die Entwicklung miniaturisierter, äußerst effizienter und leistungsstarker Technologien für Motoren und trägt zu Energieeinsparungen und Ressourcenschonungen der Klimageräte bei.

Produktvorstellung

DCIM-Software

GENESIS64

Stellt die Temperaturkontrolle, stabile Sicherheit und äußerst zuverlässige Systeme bereit, die in Rechenzentren erforderlich sind. Ermöglicht eine zentrale Überwachung verschiedener Systeme in Rechenzentren, die Unternehmen ein beruhigendes Gefühl geben.

Produktvorstellung

MELSEC-iQ-R-Serie

Wir bieten eine Auswahl an Prozess-CPUs, die gleichzeitig eine erweiterte PID-Steuerung und Hochgeschwindigkeits-Ablaufsteuerung ausführen können. Durch Kombination mit einem redundanten Funktionsmodul kann ein redundantes System erzielt werden. Hierdurch wird die Anzahl der einzelnen Punkte für die Überwachung (DCIM), die Steuerung, das Netzwerk, Verlängerungskabel und die Ein- und Ausgabe reduziert. So kann ein System errichtet werden, das zuverlässiger ist als ein herkömmliches. Sie können in Spezialsystemen verwendet werden, für die Zuverlässigkeit unverzichtbar ist, etwa in zweckbestimmten Systemen.

MELSEC-iQ-F-Serie

Als universelle SPS verfügt diese Serie über integrierte, analoge Kommunikations- und Hochgeschwindigkeitsfunktionen für die Ein- und Ausgabe. Darüber hinaus kann das System ganz einfach mit Erweiterungsplatinen und Erweiterungsadaptern erweitert werden. Die Serie unterstützt BACnet, ein offenes Netzwerk im Bereich der Gebäudeklimatisierung, und trägt zu Kosteneinsparungen für Klimasysteme in Gebäuden und Fabriken bei.

Produktvorstellung

Frequenzumrichter FREQROL

Mitsubishi-Electric-Frequenzumrichter verbessern den Wirkungsgrad verschiedener Arten von Motoren in größtmöglichem Umfang, während sie gleichzeitig einen Beitrag zur Langlebigkeit des Produkts leisten. Sie können aus einem breiten Produktangebot das passende Produkt für Ihre Anwendung auswählen.

Whitepaper

Green Data Centers Maintain Highest Reliability while Meeting Environmental Demands

locked unlocked

Der Weg zur Klimaneutralität beinhaltete eine Reihe von Meilensteinen, die den Weg für umweltfreundliche Rechenzentren geebnet haben...

How Mitsubishi Electric’s Extensive Solutions Satisfy Customers

locked unlocked

Die Nutzung digitaler Daten über das Internet und ICT-Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen...

Approach to Preventive Maintenance Lightens the Load of Data Center Service Engineers

locked unlocked

Die ICT-Umgebung und die Notwendigkeit, enorme Mengen an digitalen Daten für den Alltag zu verarbeiten, haben eine Auswirkung auf...

Ideen für umfassende Lösungen

Mitsubishi Electric verfügt über ein breites Angebot an Lösungen für den Bau Ihres Rechenzentrums.
Sie können die Effektivität vieler Lösungen maximieren, indem Sie sie kombinieren.

  • IT-Kühlung und
    Umgebungskontrolle

    Die HVAC- und IT-Kühllösungen von Mitsubishi Electric bieten optimale Bedingungen für alle Serverräume und IT-Geräte.

  • Lösungen für die Überwachung und
    Steuerung

    Die Überwachungs- und Steuerungslösungen von Mitsubishi Electric bieten eine vollständige Systemintegration, Datenerfassung und -analyse über mehrere Betriebsanlagen hinweg und stellen die Verbindung zum Verwaltungssystem des Rechenzentrums her.

  • Verwaltung der
    Rechenzentrumsinfrastruktur (DCIM)

    Das DCIM von Mitsubishi Electric bietet eine komplette Rechenzentrumsverwaltung und -analyse und ermöglicht ein umfassendes Management von Energie und Leistung, Kapazität und Überbuchung, intelligenter Gebäudesteuerung, vollständiger Gebäudekühlung, Betriebszeit und Anlagenleistung.
    Die sichere Datenerfassung und -analyse bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung der Einrichtung, die Effizienz der Energienutzung und die Nachhaltigkeit.

  • USV

    Die USV-Systeme und -Lösungen von Mitsubishi Electric liefern nachweislich erstklassige, hocheffiziente Notstromversorgungslösungen, die sicherstellen, dass die Anforderungen an die Betriebszeit erfüllt werden. Außerdem beanspruchen sie im Vergleich zu den Produkten unserer Wettbewerber weniger Platz.

  • Lösungen für die Verteilung kritischer und
    zusätzlicher Energie

    Die Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen und Verteilerlösungen von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch eine überlegene Lebensdauer und hohe Undurchlässigkeit aus und tragen so zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums bei.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Komplettlösungen für Rechenzentren von Mitsubishi Electric zu erfahren.

Kontakt