Wir bieten Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltanlagen mit überlegener Langlebigkeit und zuverlässiger Ausschaltleistung, die zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit von Rechenzentren beitragen. Bei der Entwicklung wurde auch der Umwelt- und Naturschutz berücksichtigt.
Der Vakuumleistungsschalter von Mitsubishi Electric ist umweltfreundlich und auf einfache Anwendung und Sicherheit ausgerichtet.
Das neueste Design mit überragender Verarbeitbarkeit und Wartbarkeit erreicht eine zuverlässige Energieeinsparung mit moderner Technik.
Durch die Trennung von Hauptschaltkreisen und Regelkreisen haben wir die Sicherheit bei Arbeiten im Regelkreis erhöht.
Im Vakuumventil werden Funksteuerungs- und Isolierungstechnologie umfassend eingesetzt. Die Zuverlässigkeit wurde durch eine optimale Struktur verbessert.
Ermöglicht die Inspektion mechanischer Komponenten, indem einfach die Planscheibe entfernt wird.
Ein zentriertes Design, bei dem der Mittelpunkt der Planscheibe und das Gestell des Antriebs auf den Mittelpunkt des Hauptschaltkreises ausgerichtet sind, um die Entwurfseffizienz der Leiterplatten zu optimieren.
Es ist auch möglich, die mechanischen Komponenten zu prüfen, indem einfach die Planscheibe entfernt wird. Darüber hinaus haben wir den Antriebsmechanismus mit Schmierbohrungen versehen, um eine zugängliche Wartung zu ermöglichen.
Chromfreie Stahlbleche, die absolut kein sechswertiges Chrom (das den Boden kontaminiert) enthalten, wurden eingeführt und zusätzlich wurde eine Korrosionsschutzbehandlung angewendet, die frei von sechswertigem Chrom ist. Auch andere gefährliche Substanzen liegen unter den Grenzwerten der 2006 in Kraft getretenen RoHS-Richtlinien, sodass wir auch dadurch einen Beitrag zur Errichtung umweltfreundlicher Rechenzentren leisten.
Durch Verringern der Kapazität der Betriebsstromversorgung kann der Motorstrom auf ungefähr 1/4 des herkömmlichen Stroms reduziert werden. Dies wurde erreicht, indem ein sehr effizientes Untersetzungsgetriebe verwendet wird und die Motoreigenschaften optimiert wurden, damit sie dem Lastdrehmoment entsprechen.
Dies ist ein zukunftsweisender Vakuumleistungsschalter, der zuverlässig, sicher und auch umweltfreundlich ist.
VF-D-Serie
10-VPR-D-Serie
Niederspannungsschaltanlagen von Mitsubishi Electric haben einen soliden Ruf als Verteiler, der sich durch überlegene Langlebigkeit, zuverlässige Ausschaltleistung und Sicherheit auszeichnet.
Mit einer breiten Auswahl an Niederspannungs-Leistungsschaltern und elektromechanischen Schaltanlagen, die sicher, kompakt und benutzerfreundlich sind, erfüllen die Niederspannungs-Energieverteilungs-Steuergeräte von Mitsubishi Electric auch eine Vielzahl von Anforderungen.
Mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden und schützen ihre Rechenzentrumseinrichtungen, die wertvolle Vermögenswerte für sie darstellen.
Auch Federzugklemmen, die ohne Anschlussschrauben auskommen, stehen zur Verfügung. Diese Produkte tragen dazu bei, die Verdrahtungszeit zu verkürzen und die Qualität der Installation zu vereinheitlichen, da kein Nachziehen von Schrauben mehr erforderlich ist. Außerdem entfällt das Nachziehen bei Inspektionen, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert und zur Kostensenkung beiträgt.
Gemäß den RoHS-Richtlinien werden keine gefährlichen Substanzen verwendet und beim Produktdesign fließen Umweltaspekte in die Überlegungen ein.
Durch Verwenden recycelbarer Materialien und die Nennung der verwendeten Materialien tragen wir durch umweltbewusste Herstellung dazu bei, die Umweltbelastung durch Rechenzentren zu reduzieren.
Dank der Funktion zum Begrenzen des Hochstroms der neuen, äußerst zuverlässigen Ausschaltleistungstechnologie durch Funksteuerung werden die kleinsten Abmessungen der Branche erreicht. Während die herkömmliche Ausschaltleistung aufrechterhalten wird, kann durch die extrem kompakte Größe der Anforderung der Miniaturisierung von Leiterplatten und mechanischen Geräten entsprochen werden.
Ein breites Angebot an Produkten ist verfügbar, um die Anforderungen im Hinblick sowohl auf die Energieverteilungs- als auch auf die Maschinenmärkte zu erfüllen. Gleich zu Beginn findet sich hierbei die WS-V-Serie, die mit der neuen Ausschalttechnologie ausgestattet ist.
Ein Produkt, das Umweltfreundlichkeit, Internationalität, Miniaturisierung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit miteinander kombiniert. Es ist mit vielen internationalen Standards kompatibel und sehr zuverlässig und kann bei einer Vielzahl von Anwendungen – von Leiterplatten bis zu Geräten – verwendet werden.
Energiesparende Hilfsgeräte tragen dazu bei, die Gesamtkosten zu reduzieren, und steigern den Unternehmenswert durch Energievisualisierung.
Wir tragen dazu bei, die Effizienz des Gebäudebetriebs zu verbessern und den Energieeinsatz zu optimieren.
Wir ermöglichen eine „Visualisierung“ mit Geräten und Lösungen zur Unterstützung der Energieeffizienz, die die Messung, Erfassung und Analyse des Energieverbrauchs vereinfachen. Außerdem unterstützen wir energieeffiziente Aktivitäten durch Produktivitätssteigerung und Kostensenkung.
Die „Optimierung des gesamten Rechenzentrums“ kann erreicht werden, indem ganz präzise der Status des Energieverbrauchs ermittelt wird, der von Etage zu Etage und Raum zu Raum variieren kann. Dann wird genau analysiert, wie die Energie verwendet wird. Mitsubishi Electric hat ein breites Spektrum an Produkten, um dies zu erreichen.
Darüber hinaus kann mithilfe visualisierter Informationen ein äußerst flexibles Ablesesystem eingerichtet werden.
Mitsubishi Electric bietet eine breite Palette an Ausrüstung und Systemen, die im Hinblick auf den Umweltschutz und Energieeinsparungen optimiert sind.
Produktangebot
Der Weg zur Klimaneutralität beinhaltete eine Reihe von Meilensteinen, die den Weg für umweltfreundliche Rechenzentren geebnet haben...
Die Nutzung digitaler Daten über das Internet und ICT-Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen...
Die ICT-Umgebung und die Notwendigkeit, enorme Mengen an digitalen Daten für den Alltag zu verarbeiten, haben eine Auswirkung auf...
Mitsubishi Electric verfügt über ein breites Angebot an Lösungen für den Bau Ihres Rechenzentrums.
Sie können die Effektivität vieler Lösungen maximieren, indem Sie sie kombinieren.
Die HVAC- und IT-Kühllösungen von Mitsubishi Electric bieten optimale Bedingungen für alle Serverräume und IT-Geräte.
Die Überwachungs- und Steuerungslösungen von Mitsubishi Electric bieten eine vollständige Systemintegration, Datenerfassung und -analyse über mehrere Betriebsanlagen hinweg und stellen die Verbindung zum Verwaltungssystem des Rechenzentrums her.
Das DCIM von Mitsubishi Electric bietet eine komplette Rechenzentrumsverwaltung und -analyse und ermöglicht ein umfassendes Management von Energie und Leistung, Kapazität und Überbuchung, intelligenter Gebäudesteuerung, vollständiger Gebäudekühlung, Betriebszeit und Anlagenleistung.
Die sichere Datenerfassung und -analyse bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung der Einrichtung, die Effizienz der Energienutzung und die Nachhaltigkeit.
Die USV-Systeme und -Lösungen von Mitsubishi Electric liefern nachweislich erstklassige, hocheffiziente Notstromversorgungslösungen, die sicherstellen, dass die Anforderungen an die Betriebszeit erfüllt werden. Außerdem beanspruchen sie im Vergleich zu den Produkten unserer Wettbewerber weniger Platz.
Die Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen und Verteilerlösungen von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch eine überlegene Lebensdauer und hohe Undurchlässigkeit aus und tragen so zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums bei.