Actualités internationales
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.
20 Déc. 2018
Mitsubishi Electric participera au salon CES 2019 à Las Vegas, aux États-Unis
19 Déc. 2018
Mitsubishi Electric lance une nouvelle diode laser de 638 nm de haute puissance pour les projecteurs laser
12 Déc. 2018
Mitsubishi Electric va lancer des modules TFT-LCD couleur SVGA 10,4 pouces avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée pour les applications industrielles
4 Déc. 2018
Mitsubishi Electric and the University of Tokyo Reveal New Mechanism for Enhancing Reliability of SiC Power Semiconductor Devices (en anglais) (PDF:163.2KB)
27 Nov. 2018
Mitsubishi Electric va lancer les produits d'automatisation industrielle compatibles CC-Link IE TSN
26 Nov. 2018
Mitsubishi Electric développe une technologie pour la production en série d'un module TFT-LCD couleur incurvé et commence à prendre des commandes
22 Nov. 2018
Mitsubishi Electric exposera au salon EcoPro 2018
22 Nov. 2018
Mitsubishi Electric and NTT DOCOMO Achieve World’s First 27Gbps Throughput in 5G Outdoor Trials (en anglais) (PDF:329.8KB)
20 Nov. 2018
Mitsubishi Electric livre les premiers ascenseurs à double plate-forme de Taiwan dotés d'un système de répartition basée sur la destination s'intégrant aux systèmes de contrôle d'accès aux bâtiments
19 Nov. 2018
Mitsubishi Electric fournira le système de gestion de l'énergie et des conditionneurs de puissance pour le plus grand système de stockage d'énergie du monde