POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3231
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Ce module, à la fois robuste et esthétique, convient particulièrement aux automobiles et aux bateaux de loisirs
TOKYO, le 26 novembre 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie pour la production en série d'un nouveau module TFT-LCD couleur incurvé (concave) qui associe design esthétique et robustesse environnementale pour résister à des températures extrêmes. Ce module est ainsi idéal pour une utilisation dans les automobiles et les bateaux de loisirs. Le module offre un rayon de courbure de 700 mm à moins de 1 000 mm et des performances optiques équivalentes à celles des écrans plats. Mitsubishi Electric accepte désormais des commandes pour ce nouveau module.
Module TFT-LCD couleur incurvé équipé d'une nouvelle technologie
(rayon de courbure de 800 mm)
Le nouveau module sera exposé au salon bauma CHINA 2018 à Shanghai (Chine) du 27 au 30 novembre.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.