POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3218

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

La nouvelle technologie de formation par points de Mitsubishi Electric permet d'obtenir des formes métalliques tridimensionnelles de haute précision

Augmente la productivité dans un large éventail d'applications, y compris la fabrication de pièces et la réparation de construction

Version PDF

TOKYO, le 23 octobre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point une technologie unique de formation par points qui permet d'obtenir une mise en forme de haute précision en combinant le laser, la commande numérique par ordinateur (CNC) et la fabrication assistée par ordinateur de technologies FAO dans les imprimantes 3D. Cette technologie produit des pièces tridimensionnelles (3D) de haute qualité avec peu de vides à haute vitesse, en utilisant une méthode de dépôt d'énergie dirigée par fil laser (DED), qui est un procédé de fabrication d'additifs qui utilise l'énergie thermique focalisée pour fusionner les matériaux lorsqu'ils sont déposés. Mitsubishi Electric estime que sa nouvelle technologie permettra d'accroître la productivité dans un large éventail d'applications, telles que la mise en forme quasi-définitive (quasi-finale) d'avions et de pièces automobiles et les réparations de construction.

Une machine tridimensionnelle à façonner les métaux incorporant la nouvelle technologie sera exposée pour référence à la 29e Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF2018), qui se tiendra au complexe d'exposition Big Sight de Tokyo à partir du 1er novembre. Mitsubishi Electric prévoit de lancer une version commerciale au cours de l'exercice se terminant en mars 2021.

Fig. 1 Composants du système et échantillons comparatifs

Fonctions clés

1)
Pièces 3D de haute qualité formées à grande vitesse
- Des pièces 3D de haute qualité avec peu de vides peuvent être formées à grande vitesse en utilisant la méthode DED du fil laser, qui fournit le fil métallique directement à la pièce irradiée par laser pour la mise en forme de la construction.
- Diverses formes 3D sont possibles, y compris des formes creuses ou en porte-à-faux.
- Cette technologie peut être combinée avec des pièces produites par d'autres méthodes de fabrication et est donc efficace pour les réparations de construction.
- Il est possible d'utiliser un fil de soudage au laser commun, éprouvé et peu coûteux.
2)
Précision de forme améliorée grâce à une technologie unique de formation par points
- Cette technique unique répète la formation par points en contrôlant de façon synchrone l'irradiation laser pulsée, l'alimentation en fils métalliques et en gaz de protection, ainsi que la position de formation. La précision de la forme est 60 % plus précise que la technologie conventionnelle de formation consécutive.
- L'oxydation, qui est un problème avec la technologie conventionnelle, peut être réduite de plus de 20 % par rapport à la technologie conventionnelle car la zone à haute température est limitée à une zone étroite de formation par points.
- Des formes complexes peuvent également être formées à l'aide de procédés FAO spéciaux compatibles avec la technologie de formation par points.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.