POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3161

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe une technologie de caméra à reconnaissance d'objets basée sur son intelligence artificielle brevetée pour les prochaines voitures sans rétroviseurs

La reconnaissance instantanée permettra de renforcer la sécurité de conduite

Version PDF

TOKYO, 17 janvier 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé la technologie de caméra automobile la plus performante de l'industrie, capable de détecter divers types d'objets jusqu'à environ 100 mètres de distance. Elle permettra aux conducteurs d'être avertis en amont afin de renforcer la sécurité dans les prochaines voitures sans rétroviseurs. Cette solution, qui s'appuie sur la technologie d'intelligence artificielle (IA) Maisart de Mitsubishi Electric, vise à éviter les accidents, en particulier lors des changements de voies. Les voitures sans rétroviseurs, dans lesquelles les rétroviseurs intérieur et extérieurs seront remplacés par des systèmes de caméra de surveillance, ont été approuvées en Europe et au Japon en 2016 et devraient être introduites sur le marché japonais l'année prochaine.

Fonctions clés

1)
Détecte instantanément les objets distants jusqu'à environ 100 mètres de distance
- La technologie proposée par Mitsubishi Electric utilise un nouveau modèle de cognition visuelle informatique qui imite le comportement visuel de l'humain afin de se concentrer rapidement sur les zones appropriées du champ de vision.
- À la différence des systèmes conventionnels basés sur des caméras, la technologie proposée, qui devrait être la plus performante de l'industrie, élargit de manière significative la distance maximale de reconnaissance d'objets, passant ainsi de 30 mètres à 100 mètres, et sa précision fait un bond de 14 % à 81 %.
2)
Reconnaissance d'objets en temps réel avec la technologie d'intelligence artificielle brevetée Maisart de Mitsubishi Electric
- Les algorithmes du modèle de cognition visuelle informatique sont relativement simples et libèrent les ressources du système pour les performances en temps réel, même dans les systèmes embarqués.
- La technologie d'intelligence artificielle brevetée Maisart de Mitsubishi Electric, qui offre un système d'intelligence artificielle compact pour les systèmes à faible coût, peut distinguer différents types d'objets comme les piétons, les véhicules et les motos.

Prochaines étapes du développement

- Performances plus sûres pour la conduite en cas de mauvais temps, la nuit et sur les routes venteuses.
- Reconnaissance plus précise grâce à l'utilisation d'informations de séries temporelles.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.