Comunicati stampa
Mitsubishi Electric è pronta per il rilascio di campioni del modulo MOSFET RF al silicio ad alta potenza da 6,5 W per ricestrasmittenti commerciali portatiliQuesti moduli contribuiranno ad ampliare la portata di comunicazione e a ridurre il consumo energetico
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3673
Modulo MOSFET RF al silicio ad alta potenza (RD06LUS2)
TOKYO, 27 febbraio 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 28 febbraio inizierà a spedire campioni dei suoi nuovi moduli transistor a effetto di campo a radiofrequenza (RF) a semiconduttore di carburo metallico (MOSFET) ad alta potenza da 6,5 W da utilizzare negli amplificatori RF ad alta potenza per ricetrasmittenti commerciali portatili. Si prevede che il modello, che raggiunge una potenza di uscita leader del settore* di 6,5 W grazie a una batteria agli ioni di litio a cella singola da 3,6 V, amplierà la portata di comunicazione e ridurrà il consumo energetico delle apparecchiature radio commerciali.
Con la crescente popolarità delle batterie agli ioni di litio da 3,6 V degli smartphone, il settore radio commerciale sta sviluppando prodotti a potenza maggiore sfruttando queste batterie, che sono meno costose rispetto alle tradizionali batterie da 7,2 V. Fino ad ora l'uso di batterie da 3,6 V ha comportato una riduzione della potenza di uscita degli amplificatori radio commerciali che richiedono una potenza di uscita maggiore rispetto agli smartphone, quindi il mercato era in attesa di MOSFET in grado di aumentare la potenza di uscita delle batterie da 3,6 V.
In risposta, Mitsubishi Electric ha sviluppato un MOSFET al silicio ad alta potenza (RD06LUS2) che raggiunge una potenza di uscita senza pari e un'elevata efficienza di assorbimento** per le radio commerciali che operano a 3,6 V. Inoltre, un package contenente due di questi chip MOSFET permette di risparmiare spazio sulle schede a circuito stampato per le radio commerciali e contribuisce a ridurre i costi di assemblaggio.
- *In data 27 febbraio 2024, secondo la ricerca di Mitsubishi Electric sugli amplificatori di potenza da 3,6 V
- **Efficienza di conversione dall'alimentazione della batteria all'uscita di potenza RF
Nota
I comunicati stampa contengono informazioni esatte al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.