Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance des exemplaires de modules MOSFET haute puissance RF en silicone 6,5 W pour les radios avec émetteur-récepteur portatives commercialesÉtend la portée de communication et réduit la consommation d'énergie

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3673

Module MOSFET haute puissance RF en silicone (RD06LUS2)


TOKYO, 27 février 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouveaux exemplaires de transistors à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur en silicone (MOSFET) pour radiofréquence (RF) au silicium de 6,5 W pour une utilisation dans les amplificateurs haute puissance RF des radios avec émetteur-récepteur portatives commerciales (talkies-walkies) le 28 février. Ce modèle, qui atteint une puissance de sortie de 6,5 W à la pointe de l'industrie* avec une batterie lithium-ion à cellule unique de 3,6 V, devrait étendre la portée et réduire la consommation d'énergie des équipements radio commerciaux.
Avec la popularité croissante des batteries lithium-ion 3,6 V dans les smartphones, l'industrie des radios commerciales se devait de développer des produits plus puissants utilisant ces batteries, moins chers que les batteries 7,2 V conventionnelles. Or, jusqu'à présent, l'utilisation de batteries 3,6 V a entraîné une réduction de la puissance de sortie pour les amplificateurs radio commerciaux qui nécessitent une puissance plus élevée que les smartphones. Le marché attendait donc des MOSFET capables d'augmenter la puissance de sortie des batteries 3,6 V.

En réponse, Mitsubishi Electric a mis au point un MOSFET au silicium haute puissance (RD06LUS2) qui permet d'obtenir une puissance de sortie inégalée et un rendement de drain élevé** pour les radios commerciales fonctionnant à 3,6 V. En outre, un boîtier contenant deux de ces puces MOSFET peut économiser de l'espace sur les cartes de circuit imprimé pour les radios commerciales et contribuer à réduire les coûts d'assemblage.



  1. *Au 27 février 2024, selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric sur les amplificateurs de puissance de 3,6 V
  2. **Efficacité de la conversion de l'alimentation par batterie à la puissance de sortie RF

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients