Prodotti e soluzioni
Semiconduttori e dispositivi
Mitsubishi Electric produce semiconduttori che includono moduli di potenza e dispositivi ad alta potenza in grado di gestire un controllo estremamente efficiente dell'energia, dispositivi ottici che garantiscono le prestazioni necessarie negli apparecchi per comunicazioni a fibra ottica, dispositivi ad alta frequenza che coprono tutti i tipi di comunicazioni.
Linea di prodotti
Moduli di potenza

I moduli di potenza di Mitsubishi Electric si basano su tecnologie all'avanguardia che assicurano i massimi livelli di prestazioni e affidabilità garantendo un ingente risparmio energetico per i prodotti e i sistemi in cui vengono utilizzati. La nostra linea di prodotti è completa, dai moduli di potenza sviluppati per controllare apparecchiature ad alta tensione, sistemi di produzione industriale e sistemi ferroviari alle applicazioni in prodotti per la casa, ad esempio per il controllo dell'energia elettrica utilizzata da condizionatori, lavatrici e frigoriferi. Per mantenere la posizione di leader del mercato, l'azienda promuove continue attività di ricerca e sviluppo con lo scopo di ottenere ulteriori riduzioni dei consumi energetici.
- Moduli di potenza SiC
- SOPIPM™
- DIPIPM™
- IPM
- Moduli IGBT
- Moduli HVIGBT / HVIPM
- Moduli di potenza MOSFET
- Moduli diodo
- Moduli PFC
Dispositivi ad alta potenza

I dispositivi ad alta potenza contribuiscono ad aumentare l'efficienza e il risparmio energetico supportando tensioni e correnti elevate e l'ambiente di utilizzo dei cilindri nella lavorazione dell'acciaio, nei sistemi elettrici e per la metropolitana. Mitsubishi Electric offre un'ampia scelta di nuovi dispositivi ad alta potenza, dai diodi rettificatori a vari modelli di tristori e stack.
- Diodi rettificatori
- Tristori
IC driver

La linea di semiconduttori di potenza di Mitsubishi Electric include gli HVIC (High-Voltage IC). Un HVIC è un IC ad alta tensione con varie funzioni di protezione incorporate. Utilizza i segnali di input provenienti da un microcomputer o da un altro dispositivo per azionare direttamente i gate nei moduli MOSFET o IGBT di potenza.
- HVIC (High-Voltage IC)
Dispositivi ad alta frequenza

Da molto tempo Mitsubishi Electric supporta la diffusione delle reti di comunicazione wireless attraverso lo sviluppo di dispositivi ad alta frequenza. I prodotti realizzati utilizzando i componenti elettronici più recenti e altre tecnologie in combinazione con materiali innovativi ad alte prestazioni ci hanno permesso di mantenere una posizione di leader del mercato. I nostri dispositivi ad alta frequenza contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione wireless, facilitando la realizzazione di comunicazioni wireless più affidabili come quelle per satelliti, cellulari più piccoli e potenti e altre apparecchiature di rete con prestazioni elevate.
- Dispositivi ad alta frequenza GaN
- Dispositivi ad alta frequenza GaAs
- Dispositivi RF al silicio
Dispositivi ottici

Mitsubishi Electric è all'avanguardia nello sviluppo e nella produzione di diodi laser utilizzati nei data center e nelle moderne reti FTTH (Fibre-To-The-Home) e reti mobili 5G.
Inoltre, la gamma include prodotti diodi laser per monitor e applicazioni industriali. I nostri diodi laser prodotti in massa sono conosciuti perché garantiscono un risparmio energetico, affidabilità e prestazioni elevate.
- Dispositivi per le comunicazioni a fibra ottica
- Diodi laser per monitor e per applicazioni industriali
Sensori di immagine a contatto

Grazie a un sensore di immagine CMOS molto sensibile e con un rapporto S/N elevato e a un ASIC che include un'unità di elaborazione delle immagini dedicata e un convertitore A/D ad alta precisione, i sensori di immagine a contatto di Mitsubishi Electric offrono la digitalizzazione più veloce al mondo nella categoria e un output digitale utilizzabile al massimo.