Novità pubblicate sul sito Web globale
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.
dic. 20, 2018
Mitsubishi Electric espone i suoi prodotti al CES 2019 di Las Vegas, Stati Uniti d'America
dic. 19, 2018
Mitsubishi Electric si prepara a lanciare il diodo laser ad alta potenza per proiettori a luce rossa da 638 nanometri
dic. 12, 2018
Mitsubishi Electric lancia i moduli TFT-LCD SVGA a colori da 10,4 pollici con pannello touchscreen capacitivo proiettato per applicazioni industriali
dic. 4, 2018
Mitsubishi Electric and the University of Tokyo Reveal New Mechanism for Enhancing Reliability of SiC Power Semiconductor Devices (in inglese) (PDF:163.2KB)
nov. 27, 2018
Mitsubishi Electric è pronta per il lancio di prodotti per l'automazione industriale compatibili con CC-Link IE TSN
nov. 26, 2018
Mitsubishi Electric crea la tecnologia per la produzione in serie del modulo TFT-LCD curvo a colori e inizia ad accettare ordini
nov. 22, 2018
Mitsubishi Electric espone i suoi prodotti all'EcoPro 2018
nov. 22, 2018
Mitsubishi Electric and NTT DOCOMO Achieve World’s First 27Gbps Throughput in 5G Outdoor Trials (in inglese) (PDF:329.8KB)
nov. 20, 2018
Mitsubishi Electric fornisce a Taiwan i primi ascensori a due piani con sistema Destination Oriented Allocation System (sistema di assegnazione in base alla destinazione), integrato con i sistemi di controllo degli accessi all'edificio
nov. 19, 2018
Mitsubishi Electric fornirà un sistema di gestione dell'energia e regolatori di potenza per il più grande sistema di accumulo di energia al mondo