DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3232
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Contribuirà alla creazione di una fabbrica intelligente grazie alla realizzazione di una soluzione e-F@ctory con tecnologia TSN
TOKYO, 27 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di prodotti per l'automazione industriale, quali controller programmabili, PC industriali, servoamplificatori, interfacce uomo-macchina GOT, inverter e robot, compatibili con CC-Link IE TSN, la prima rete aperta industriale al mondo che si avvale della tecnologia TSN (Time Sensitive Networking)*. CC-Link IE TSN supporta una tecnologia TSN che garantisce comunicazioni con controllo in tempo reale del livello di comunicazione della produzione, perfino se integrate con il sistema IT di livello superiore e in combinazione con altre reti aperte. Il lancio di questo nuovo prodotto contribuirà a potenziare ulteriormente la soluzione integrata di automazione industriale e-F@ctory** grazie all'uso dell'IoT (Internet of Things) industriale e dell'edge-computing, accelerando così la realizzazione di una soluzione di fabbrica intelligente.
* Versione migliorata dello standard Ethernet che realizza la combinazione di vari protocolli con il metodo della ripartizione di tempo.
** Soluzione integrata di automazione industriale che si avvale di una combinazione di tecnologie IT e di automazione industriale, offrendo soluzioni mirate a ridurre i costi totali di sviluppo, produzione e manutenzione.
Marchio del logo CC-Link IE TSN
Mitsubishi Electric continuerà a sviluppare prodotti compatibili; per alcuni di essi la spedizione avrà inizio nella primavera del 2019.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.