Insieme,
per un futuro migliore
In un panorama digitale in rapida evoluzione, l'alimentazione elettrica ininterrotta è fondamentale per il mantenimento delle operazioni dei data center.
Mitsubishi Electric offre PODS (Critical Power Stream) containerizzati, modulari e su skid, progettati per applicazioni mission-critical, unità Power Train, soluzioni in media tensione, soluzioni in bassa tensione, UPS (Uninterrupted Power Supply) e eneratori di back-up di altissima qualità. La nostra tecnologia all'avanguardia garantisce che i tuoi data center rimangano operativi, sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico. In qualità di partner proattivo per l'alimentazione critica, puoi contare su Mitsubishi Electric per mantenere il tuo team aggiornato e informato.
“La nostra impronta ambientale è estremamente ridotta.”
I data center funzionano con l'energia: noi ci assicuriamo che funzionino in modo più intelligente. I nostri trasformatori ad alta efficienza, i sistemi UPS e le strategie di raffreddamento ecosostenibili riducono i costi operativi e aumentano il ROI. La sostenibilità è al centro della nostra attenzione, dai materiali alla produzione, per aiutarti a tagliare i costi, ridurre l'impronta ecologica e rimanere resiliente in un mondo affamato di energia.
Le aziende moderne non possono permettersi interruzioni dei data center o dei server, poiché il costo dei tempi di inattività aumenta per ogni ora di assenza di connessione. Il piano di continuità operativa (PCO) è essenziale nel settore dei data center. I nostri sistemi Emergency Standby Power (ESP) e Data Centre Continuous Power (DCCP) sono fondamentali per prevenire le interruzioni, garantendo un'alimentazione stabile e sicura.
I quadri elettrici sono essenziali per l'alimentazione continua, il bilanciamento del carico, la protezione dai guasti da arco e la stabilità operativa complessiva dei data center. Gestendo la distribuzione dell'energia, i quadri elettrici contribuiscono a mantenere i tempi di attività. I prodotti per la distribuzione di energia di Mitsubishi Electric offrono prestazioni affidabili e sono realizzati secondo i più elevati standard di sicurezza internazionali, garantendo la massima tranquillità.
Per massimizzare l'efficienza dei data center è necessario sfruttare appieno lo spazio limitato. I nostri prodotti per l'alimentazione critica sono compatti ma potenti e consentono di utilizzare in modo flessibile lo spazio del data center, comprese le sale server e i quadri elettrici.
Le soluzioni di media e bassa tensione di Mitsubishi Electric garantiscono operazioni di data center durature e affidabili. I nostri interruttori automatici MT senza SF6 supportano fino a 24 kV e 4000 A, con interruttori in vuoto avanzati e relè digitali per prestazioni a lungo termine. Con oltre 70 anni di esperienza e 250.000 pannelli prodotti, i nostri quadri elettrici sono costruiti per durare. Le soluzioni a bassa tensione soddisfano gli standard IEC, offrendo protezione dai guasti da arco, resilienza sismica e prestazioni affidabili in ambienti difficili.
I nostri quadri elettrici di media tensione isolati in aria, completamente testati secondo la norma IEC 62271-200, garantiscono un funzionamento duraturo e affidabile. Prodotti in UE a partire dal rinomato quadro AIS M-SE di Mitsubishi Electric Japan, soddisfano i più elevati standard ingegneristici. I relè di protezione digitali e i contatori di energia integrati garantiscono un monitoraggio e una sicurezza completi.
I nostri quadri elettrici a bassa tensione migliorano la longevità e il funzionamento stabile dei data center. Offrono un'elevata protezione contro i guasti da arco, grazie a dispositivi di arresto dell'arco e a piastre di arresto del flusso, che garantiscono la sicurezza. Testati per la stabilità sismica, sono adatti alle zone ad alto rischio. Inoltre, i nostri interruttori automatici a bassa tensione sono progettati per prolungare la durata di vita delle apparecchiature elettriche.
Questo avveniristico interruttore automatico in vuoto (VCB) garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie a una tecnologia avanzata e a un design completo.
Questi prodotti sono progettati per salvaguardare il circuito principale e migliorare la funzionalità delle apparecchiature elettriche.
Questi prodotti eccellono nella protezione primaria da sovraccarichi e cortocircuiti.
Ideali per circuiti di derivazione di piccolo amperaggio, questi interruttori forniscono protezione contro il sovraccarico, il cortocircuito (MCB) e la dispersione a terra (RCCB/RCBO).
I nostri indicatori elettrici offrono la massima precisione, durata e facilità di lettura per un monitoraggio rapido e preciso dell'alimentazione elettrica o dello stato della macchina.
Queste unità di gestione dell'energia supportano il monitoraggio del consumo energetico con grande precisione, necessario per ridurre i costi energetici.
Poiché i data center diventano sempre più vitali per le aziende moderne, è essenziale garantire un'alimentazione ininterrotta. Le soluzioni di alimentazione complete di Mitsubishi Electric assicurano che le tue operazioni proseguano in modo fluido, sicuro ed efficiente. I nostri sistemi UPS offrono un'affidabilità e un'efficienza senza pari, fondamentali per prevenire i tempi di inattività dei data center.
Ti presentiamo l'UPS 9900D Large Modular, il massimo delle soluzioni di alimentazione ad alta densità, progettato per soddisfare le esigenze dei moderni data center. Con una gamma di potenza in uscita da 1000 a 2000 kVA, questo UPS trifase offre un'eccezionale espandibilità e modularità, assicurando che la tua infrastruttura di alimentazione possa crescere insieme alla tua azienda. Funzionante a 400/415 V, il 9900D è straordinariamente compatto: occupa solo due terzi delle dimensioni dei modelli della concorrenza nella sua gamma di potenza in uscita. Il suo design salvaspazio non solo riduce i tempi e i costi di installazione, ma massimizza anche lo spazio disponibile per le apparecchiature critiche del data center.
I nostri sistemi UPS si avvalgono di una tecnologia proprietaria di elettronica di potenza, che offre un controllo superiore della tensione di uscita e una rapida risposta dell'inverter. Questa tecnologia avanzata offre vantaggi tangibili come una maggiore efficienza energetica, una maggiore durata del prodotto, scalabilità, prestazioni elevate e affidabilità, il tutto ottimizzando l'efficacia dei costi. Queste caratteristiche sono fondamentali per le esigenze del settore dei data center.
Nel mondo di oggi guidato dai dati, il funzionamento ininterrotto dei data center è fondamentale. I nostri generatori di backup compatti e di alta qualità, alimentati da Mitsubishi e forniti da partner OEM, garantiscono un servizio continuo, proteggendo da interruzioni di corrente che rischiano di causare perdite di dati e tempi di inattività.
Nel mondo di oggi, frenetico e guidato dai dati, il funzionamento ininterrotto dei data center è fondamentale. I nostri generatori di backup di alta qualità, prodotti da partner OEM di Mitsubishi Heavy Industries, svolgono un ruolo cruciale nell'assicurare un servizio continuo, salvaguardando da interruzioni di corrente che potrebbero causare significative perdite di dati e tempi di inattività operativa. I modelli della serie di generatori Mitsubishi (MGS) sono all'avanguardia in questo settore critico, offrendo prestazioni elevate e una produzione di energia affidabile.
Raggiungono la tensione e la frequenza nominale entro 10 secondi dall'attivazione, fondamentale per mantenere l'integrità operativa dei data center e prevenire le interruzioni.
Ottimizzano lo spazio per i server e le apparecchiature critiche.
L'avanzata tecnologia di iniezione del carburante garantisce emissioni pulite e la conformità ai rigorosi standard ambientali.
I nostri sistemi UPS offrono un'affidabilità, un'efficienza e una densità di potenza senza pari per salvaguardare dai tempi di inattività dei data center, con l'UPS modulare 9900D che offre un'alimentazione ad alta densità in un design compatto, garantendo un'alimentazione ininterrotta e un'infrastruttura scalabile.
Proponiamo un sistema di ricezione e distribuzione dell'energia più stabile con interruttori automatici ad alta tensione CC, interruttori automatici aperti ad alte prestazioni e un interruttore elettromagnetico per la distribuzione dell'energia e l'alimentazione della sala server.
Nei data center che consumano grandi quantità di energia, è necessario ridurre gli sprechi di energia e fornire un'alimentazione stabile. Grazie alle applicazioni di analisi e diagnostica per il risparmio energetico di Mitsubishi Electric, è possibile visualizzare i dati accumulati e realizzare attività efficaci di risparmio energetico, identificando le perdite di energia e diagnosticando i fattori responsabili.