Alimentazione critica:
Garantire la continuità aziendale con le soluzioni di alimentazione critica di Mitsubishi Electric

In un panorama digitale in rapida evoluzione, l'alimentazione elettrica ininterrotta è fondamentale per il mantenimento delle operazioni dei data center.
Mitsubishi Electric offre PODS (Critical Power Stream) containerizzati, modulari e su skid, progettati per applicazioni mission-critical, unità Power Train, soluzioni in media tensione, soluzioni in bassa tensione, UPS (Uninterrupted Power Supply) e eneratori di back-up di altissima qualità. La nostra tecnologia all'avanguardia garantisce che i tuoi data center rimangano operativi, sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico. In qualità di partner proattivo per l'alimentazione critica, puoi contare su Mitsubishi Electric per mantenere il tuo team aggiornato e informato.

anteprima
Avvia
preview
Play

Conversazioni con Mitsubishi Electric

“La nostra impronta ambientale è estremamente ridotta.”

I data center funzionano con l'energia: noi ci assicuriamo che funzionino in modo più intelligente. I nostri trasformatori ad alta efficienza, i sistemi UPS e le strategie di raffreddamento ecosostenibili riducono i costi operativi e aumentano il ROI. La sostenibilità è al centro della nostra attenzione, dai materiali alla produzione, per aiutarti a tagliare i costi, ridurre l'impronta ecologica e rimanere resiliente in un mondo affamato di energia.

Protezione dai tempi di inattività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno

Le aziende moderne non possono permettersi interruzioni dei data center o dei server, poiché il costo dei tempi di inattività aumenta per ogni ora di assenza di connessione. Il piano di continuità operativa (PCO) è essenziale nel settore dei data center. I nostri sistemi Emergency Standby Power (ESP) e Data Centre Continuous Power (DCCP) sono fondamentali per prevenire le interruzioni, garantendo un'alimentazione stabile e sicura.

Affidabilità e sicurezza altamente certificate

I quadri elettrici sono essenziali per l'alimentazione continua, il bilanciamento del carico, la protezione dai guasti da arco e la stabilità operativa complessiva dei data center. Gestendo la distribuzione dell'energia, i quadri elettrici contribuiscono a mantenere i tempi di attività. I prodotti per la distribuzione di energia di Mitsubishi Electric offrono prestazioni affidabili e sono realizzati secondo i più elevati standard di sicurezza internazionali, garantendo la massima tranquillità.

Design compatto per un utilizzo flessibile dello spazio

Per massimizzare l'efficienza dei data center è necessario sfruttare appieno lo spazio limitato. I nostri prodotti per l'alimentazione critica sono compatti ma potenti e consentono di utilizzare in modo flessibile lo spazio del data center, comprese le sale server e i quadri elettrici.

Link correlati

UPS

I nostri sistemi UPS offrono un'affidabilità, un'efficienza e una densità di potenza senza pari per salvaguardare dai tempi di inattività dei data center, con l'UPS modulare 9900D che offre un'alimentazione ad alta densità in un design compatto, garantendo un'alimentazione ininterrotta e un'infrastruttura scalabile.

Distribuzione e alimentazione elettrica

Proponiamo un sistema di ricezione e distribuzione dell'energia più stabile con interruttori automatici ad alta tensione CC, interruttori automatici aperti ad alte prestazioni e un interruttore elettromagnetico per la distribuzione dell'energia e l'alimentazione della sala server.

Risparmio energetico

Nei data center che consumano grandi quantità di energia, è necessario ridurre gli sprechi di energia e fornire un'alimentazione stabile. Grazie alle applicazioni di analisi e diagnostica per il risparmio energetico di Mitsubishi Electric, è possibile visualizzare i dati accumulati e realizzare attività efficaci di risparmio energetico, identificando le perdite di energia e diagnosticando i fattori responsabili.

Contattaci oggi per scoprire come le soluzioni containerizzate di Mitsubishi Electric possano beneficiare la tua attività e aiutarti a rimanere competitivo in un panorama in continua evoluzione.

Contatti