Noticias globales
Tenga en cuenta que las publicaciones son exactas en el momento de la publicación, pero pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.
20 de diciembre de 2018
Mitsubishi Electric expone en la feria CES 2019 de Las Vegas, EE. UU.
19 de diciembre de 2018
Mitsubishi Electric lanzará un diodo láser rojo de alta potencia de 638 nm para proyectores
12 de diciembre de 2018
Mitsubishi Electric lanzará módulos TFT-LCD a color SVGA de 10,4 pulgadas con paneles táctiles capacitivos proyectados para aplicaciones industriales
4 de diciembre de 2018
Mitsubishi Electric and the University of Tokyo Reveal New Mechanism for Enhancing Reliability of SiC Power Semiconductor Devices (en inglés) (PDF:163.2KB)
27 de noviembre de 2018
Mitsubishi Electric lanza productos de automatización de fábrica compatibles con CC-Link IE TSN
26 de noviembre de 2018
Mitsubishi Electric establece una tecnología de producción en masa para el módulo TFT-LCD curvo a color y empieza a recibir encargos
22 de noviembre de 2018
Mitsubishi Electric expondrá en EcoPro 2018
22 de noviembre de 2018
Mitsubishi Electric and NTT DOCOMO Achieve World’s First 27Gbps Throughput in 5G Outdoor Trials (en inglés) (PDF:329.8KB)
20 de noviembre de 2018
Mitsubishi Electric suministra los primeros ascensores de doble cabina de Taiwán con sistema de asignación orientado al destino que se integra con los sistemas de control de acceso a los edificios
19 de noviembre de 2018
Mitsubishi Electric suministrará sistemas de gestión de energía y mantenedores de energía para el mayor sistema de almacenamiento de energía del mundo