PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3187

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanza el software iQ Edgecross

Se aplicarán las tecnologías de inteligencia artificial (AI) propiedad de Mitsubishi Electric con el fin de aumentar la calidad y eficiencia de las áreas de producción mediante un mantenimiento preventivo mejorado

Versión PDF

TOKIO, 19 de abril de 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un analizador de datos en tiempo real y cuatro recopiladores de datos como incorporaciones a su gama de software de informática perimetral iQ Edgecross. Los productos de iQ Edgecross admiten la plataforma de software abierto de Edgecross utilizada para integrar la automatización industrial (FA) y la tecnología de la información (TI). El lanzamiento se realizará de forma secuencial desde finales de junio de 2018. El analizador de datos en tiempo real cuenta con software equipado con AI de Mitsubishi Electric para el análisis de datos y diagnóstico. Los clientes lo utilizarán para reforzar la calidad y el mantenimiento preventivo en sus áreas de producción. Los recopiladores de datos permitirán una recopilación fácil y de alta velocidad. La combinación de estos nuevos productos mejorará la eficiencia mediante el refuerzo de la informática perimetral de las soluciones de FA integradas en e-F@ctory de Mitsubishi Electric, que permiten a los clientes reducir los costes totales de desarrollo, producción y mantenimiento.

Función de iQ Edgecross en la solución de e-F@ctory

Características clave

1)
El analizador de datos en tiempo real con AI refuerza el mantenimiento preventivo
- Realiza diagnósticos y análisis en tiempo real de los sistemas de producción en funcionamiento mediante el uso de un solo software en lugar de varios con diferentes fines (por ejemplo, el análisis sin conexión y el diagnóstico en tiempo real).
- Mejora la precisión del equipo de detección de anomalías durante el diagnóstico en tiempo real mediante la tecnología de reconocimiento de la forma de onda (tecnología de AI de la marca Maisart1, de Mitsubishi Electric) con el fin de aprender y reconocer datos, como pueden ser los patrones de la forma de onda del sensor.
- Implementa el mantenimiento preventivo y la mejora de la calidad sin necesidad de programación adicional. Para los casos en que surja un problema, además de utilizar tecnologías de AI, se ha simplificado el análisis factorial con herramientas estadísticas de diagnóstico, como el método Mahalanobis-Taguchi (detecta diferencias entre operaciones normales mediante correlaciones entre conjuntos de datos) y el análisis de regresión de diversas variables para los datos.

1 Mitsubishi Electric AI creates the State-of-the-ART in technologies (la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora):
tecnologías de AI aplicadas y fundamentales de marca
2)
Los datos de fábrica se recopilan fácilmente a alta velocidad con cuatro tipos de recopiladores de datos
- Recopila con facilidad los datos de los equipos y dispositivos a través de los recopiladores de datos que admiten SLMP2, OPC UA3 y MTConnect4.
- Los recopiladores de datos son totalmente compatibles con CC-Link IE Field Network para la recopilación de datos de alta velocidad (hasta 1 ms) en centros de producción, con el fin de garantizar el control de equipos de alta precisión5.

2 Seamless Message Protocol (protocolo de mensajes sin interrupciones): protocolo común que permite que distintas aplicaciones se comuniquen entre sí sin las limitaciones de red de los productos de Ethernet o dispositivos compatibles con CC-Link IE.
3 Estándar de comunicación independiente de la plataforma desarrollado por OPC Foundation en EE. UU.
4 Estándar de comunicación para máquinas herramienta establecido por MTConnect Institute en EE. UU.
5 Previamente instalado en los equipos de uso industrial de la serie MELIPC MI5000 de Mitsubishi Electric. (Consulte el comunicado de prensa "Mitsubishi Electric lanzará equipos industriales de la serie MELIPC", publicado el 19 de abril de 2018). En el futuro, la empresa planea vender el software como un producto independiente.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.