PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3235
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
La inaudita potencia de salida de 3,0 W de su luz pulsada permitirá crear proyectores de mayor brillo y menor tamaño
TOKIO, 19 de diciembre de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 1 de abril de 2019 lanzará oficialmente el diodo láser pulsado (LD) ML562G86 para proyectores, que cuenta con una luz roja brillante de 638 nanómetros (nm), una potencia de salida de 3,0 W (un récord mundial) mediante el funcionamiento pulsado y un tiempo medio hasta el fallo1 (MTTF) de más de 20 000 horas. La gran potencia de salida y el amplio rango de temperaturas de funcionamiento del ML562G86 contribuirán a mejorar la luminancia y la miniaturización de los proyectores. La venta de muestras comenzará el 11 de enero de 2019.
1 Evaluación estándar de la fiabilidad.
Diodo láser rojo con una longitud de onda de 638 nm de alta potencia (ML562G86)
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.