PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2996
TOKIO, 17 de febrero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado siete nuevas tecnologías, descritas a continuación, en su jornada de puertas abiertas de investigación y desarrollo anual celebrada hoy en la sede de Tokio, Japón.
La empresa ha creado una tecnología de fabricación de última generación que virtualiza y simula el movimiento de los productos y los datos de sensor en controladores de FA, lo que hace que el inicio y la sustitución de las líneas de montaje sean más eficientes y reduce el tiempo de ajuste in situ hasta un 75 %. Permite que los operadores generen errores, como paradas de la línea temporal, en un entorno virtual del controlador de FA y, a continuación, ajusten las operaciones de línea real como corresponde.
http://emea.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2016/0217-a/index.page
La empresa ha anunciado hoy que ha desarrollado una IA compacta de memoria reducida que se puede implantar fácilmente en equipos de vehículos, robots industriales y otras máquinas mediante la reducción de los costes computacionales de la inferencia, que es un proceso que incluye la identificación, el reconocimiento y la predicción para anticipar hechos desconocidos en base a hechos conocidos. Esto permitirá que el sistema de IA de bajo coste pueda realizar una inferencia de alto nivel y de alta velocidad en un entorno muy seguro. Se espera que la IA compacta se implante en los productos disponibles en el mercado en torno a 2017.
http://emea.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2016/0217-b/index.page
La empresa ha anunciado hoy una nueva tecnología de diagnóstico en tiempo real en línea que permite a los usuarios evaluar el rendimiento de los sistemas de baterías de almacenamiento. Los niveles de carga de la batería pueden confirmarse de forma remota con una precisión del 1 % o mayor. La degradación de los niveles de resistencia y capacidad de la batería pueden monitorizarse sin suspender el funcionamiento de la batería, lo que contribuye a una mayor eficiencia y una amplia gama de usos de los sistemas de baterías. Mitsubishi Electric tiene por objetivo aplicar la tecnología en los sistemas de baterías para vehículos, eléctricos e híbridos, trenes y plantas de generación de energía solar y eólica.
http://emea.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2016/0217-c/index.page
La empresa ha anunciado hoy que ha desarrollado algoritmos avanzados de asistencia al conductor en los carriles de adelantamiento y de salida basados en la detección del perímetro y la evitación de colisiones en función de la dirección de emergencia, lo que asegura que su amplio sistema de conducción autónoma cumpla los criterios de nivel 3 para realizar todas las operaciones esperadas de aceleración, cambio de dirección y frenado cuando el sistema detecta que el conductor debe asumir el control. Ahora Mitsubishi Electric acelerará caminos en entornos reales destinados al uso comercial.
http://emea.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2016/0217-d/index.page
La empresa ha desarrollado una "pantalla aérea" que proyecta imágenes de unas 56 pulgadas en diagonal (886 mm de ancho y 1120 mm de alto) en el aire. Esta pantalla tendrá una amplia gama de posibles aplicaciones y Mitsubishi Electric procederá a su desarrollo con el objetivo de conseguir que dicha tecnología se encuentre disponible en el mercado desde 2020 en adelante en la señalización digital, el entretenimiento y otros sectores.
http://emea.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2016/0217-e/index.page
La empresa ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología de detección de ataques cibernéticos que puede clasificar el comportamiento de los virus informáticos en unos 50 patrones diferentes. El último informe de Symantec sobre la seguridad en Internet sugiere que cada día se generan un millón de nuevos virus. Sin embargo, la nueva tecnología de Mitsubishi Electric ofrece la capacidad de detectar incluso virus desconocidos anteriormente a través de su comportamiento, lo que evita la fuga de información y los daños asociados.
http://emea.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2016/0217-f/index.page
La empresa ha anunciado hoy que ha completado un prototipo de robot para su sistema de manipulación de segmento (SHS), diseñado para sustituir los 492 espejos de segmento que componen el espejo principal de 30 metros del Telescopio de Treinta Metros (TMT®), cuya construcción está prevista en Mauna Kea, en el estado estadounidense de Hawái.
http://emea.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2016/0217-g/index.page
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.