PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2999
Contribuye a una mayor eficiencia y a una amplia gama de usos de los sistemas de baterías
TOKIO, 17 de febrero de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy una nueva tecnología de diagnóstico en tiempo real en línea que permite a los usuarios evaluar el rendimiento de los sistemas de baterías de almacenamiento. Los niveles de carga de la batería pueden confirmarse de forma remota con una precisión del 1 % o mayor. La degradación de los niveles de resistencia y capacidad de la batería pueden monitorizarse sin suspender el funcionamiento de la batería, lo que contribuye a una mayor eficiencia y una amplia gama de usos de los sistemas de baterías. Mitsubishi Electric tiene por objetivo aplicar la tecnología en los sistemas de baterías para vehículos, eléctricos e híbridos, trenes y plantas de generación de energía solar y eólica.
Las tecnologías existentes estiman los niveles de carga eléctrica mediante la integración de valores de sensor de corriente, que pueden acumular errores de sensor, o la utilización de un modelo basado en la misma corriente, tensión y otras características de la batería, lo que podría no reflejar con exactitud la capacidad degradada de la batería real. Lo primero acumula un error de sensor debido al tiempo necesario para tomar medidas, mientras que lo segundo es susceptible a la degradación de la capacidad. Tales métodos requieren medidas de capacidad periódicas y el funcionamiento de la batería debe suspenderse durante unas tres horas cada vez.
Mitsubishi Electric, junto con una nueva tecnología que combina la corriente y la tensión de las baterías, ha desarrollado un nuevo algoritmo que integra ambos métodos para estimar simultáneamente la capacidad de corriente y batería, y subsanar cualquier error, lo que da como resultado estimaciones de los niveles de carga de la batería muy precisas en tiempo real. La tecnología también estima la degradación del rendimiento, que incluye la disminución de la capacidad y el aumento de la resistencia, en tiempo real y sin suspender la operación. Además, los datos de diagnóstico proporcionan información útil para el mantenimiento de los sistemas de baterías y la reutilización de las baterías degradadas.
La monitorización de la degradación de la batería puede ayudar a estabilizar y ampliar la operación de los sistemas de baterías a gran escala. Se espera que la nueva tecnología de Mitsubishi Electric permita que los sistemas de baterías logren un funcionamiento y un control de la energía más eficaces y una amplia gama de usos.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.