Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance un service d'assistance pour accélérer le développement de systèmes comprenant des semi-conducteurs de puissance LV100La fourniture de données sur les prototypes allégera la charge de travail liée au développement de systèmes d'onduleurs

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3708

Flux d'adoption des semi-conducteurs de puissance pour les systèmes d'onduleurs et détails des services fournis récemment


TOKYO, 6 juin 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera le 28 juin un service en ligne permettant de fournir des données sur la conception et la validation d'un prototype d'onduleur propriétaire* équipé d'un module contenant trois transistors bipolaires à porte isolée (IGBT) LV100, afin d'aider ses clients à accélérer le développement d'onduleurs haute puissance pour des applications telles que les systèmes de production d'énergie photovoltaïque. Les clients impliqués dans le développement de prototypes de systèmes d'onduleurs avec boîtiers LV100 devraient utiliser les informations de référence fournies par le service pour réduire leur charge de travail liée à la conception, à la fabrication et à la validation. Le service sera présenté lors de salons majeurs, notamment le salon Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 qui se tiendra du 11 au 13 juin à Nuremberg, en Allemagne.
Le prototype d'onduleur comprend un boîtier avec trois IGBT industriels LV100 parallèles dans un module mesurant 100 mm x 140 mm, typique de ceux utilisés dans les systèmes d'onduleurs haute puissance. Les données de référence comprendront des données de conception, telles que la géométrie, la disposition des composants et les circuits électriques, ainsi que des données d'évaluation comme les températures, la protection contre les courts-circuits, l'équilibre du courant et les résultats de validation issus de l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO).



  1. * Redéveloppé sur la base du prototype d'onduleur co-développé par Tamura Corporation, l'Université nationale des sciences et des technologies de Taipei (NTUT) et Mitsubishi Electric Corporation

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse