Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à expédier des exemplaires de modules amplificateurs de puissance au GaN pour des stations de base 5G MIMO massifPermet au moins 43 % de rendement en puissance ajoutée sur une large plage de fréquences de 400 MHz, ce qui contribue à réduire la consommation d'énergie des stations de base

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3626

Module amplificateur de puissance au GaN pour stations de base 5G MIMO massif (MGFS48G38MB)


TOKYO, 14 septembre 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer à expédier, dès le 21 septembre, des exemplaires d'un nouveau module amplificateur de puissance au nitrure de gallium (GaN) pour les stations de base 5G MIMO massif1 (mMIMO). Les modules amplificateurs de puissance permettent de réduire la consommation d'énergie des stations de base 5G mMIMO.

Offrant des communications à haut débit et grande capacité, les réseaux mobiles 5G sont de plus en plus répandus dans le monde entier, avec leurs stations de base 5G mMIMO installées principalement dans les zones métropolitaines. Étant donné que ces stations de base utilisent des antennes multi-éléments et un nombre élevé d'amplificateurs de puissance, les modules amplificateurs de puissance très efficaces jouent un rôle important dans la réduction de la consommation d'énergie et des coûts de fabrication de ces stations de base. En outre, le module amplificateur de puissance doit fournir des caractéristiques de faible distorsion conformes au 3GPP2 sur une large plage de fréquences afin d'être compatible avec les réseaux de plusieurs pays.

Mitsubishi Electric commencera à expédier des exemplaires d'un module amplificateur de puissance au GaN pour les stations de base 5G mMIMO pouvant fournir une puissance de sortie moyenne de 8 W (39 dBm) sur de larges fréquences allant de 3,4 GHz à 3,8 GHz. Le produit est particulièrement adapté aux antennes mMIMO 64T64R3 en raison de son fonctionnement à haut rendement en puissance ajoutée de 43 %. Le haut rendement et la faible distorsion sont le résultat des nouveaux transistors à haute mobilité d'électrons (HEMT) au GaN de Mitsubishi Electric. Les caractéristiques de large bande, en plus du haut rendement, sont obtenues à l'aide de la conception de circuit d'origine et des technologies de boîtier à haute densité de l'entreprise.



  1. 1 La technologie MIMO (entrées multiples, sorties multiples) est une technique de communication sans fil qui améliore la vitesse et la qualité de communication. La technologie MIMO utilise plusieurs antennes à la fois au niveau de l'émetteur et du récepteur
  2. 2 Dans les réseaux mobiles 5G, les caractéristiques de distorsion en bande et hors bande sont régulées par le Projet de partenariat de troisième génération (3GPP)
  3. 3 64T64R est une antenne MIMO massif composée de 64 émetteurs/récepteurs. Dans les installations mMIMO, une antenne 32T32R utilise 32 émetteurs/récepteurs

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients