Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à expédier des exemplaires de modules de semi-conducteurs de puissance intégralement fabriqués en SiC de type NX pour les équipements industrielsContribution à la mise au point d'équipements industriels plus efficaces, plus petits et plus légers en réduisant l'inductance interne et en intégrant une puce SiC

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3612

Module de semi-conducteurs de puissance intégralement fabriqué en SiC de type NX pour équipements industriels


TOKYO, le 13 juin 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer à expédier, dès le 14 juin, des exemplaires de son nouveau module de semi-conducteurs de puissance intégralement fabriqué en SiC (carbure de silicium) de type NX pour les équipements industriels. Ce module, qui réduit l'inductance interne et intègre une puce SiC de deuxième génération, devrait contribuer à la mise au point d'équipements industriels plus efficaces, plus petits et plus légers.
Les semi-conducteurs de puissance sont de plus en plus utilisés pour convertir l'énergie électrique de manière très efficace et ainsi contribuer à réduire l'empreinte carbone de la société mondiale. Les attentes sont particulièrement élevées pour les semi-conducteurs de puissance SiC en raison de leur capacité à réduire considérablement les pertes de puissance. La demande est en pleine expansion concernant les semi-conducteurs de puissance à hautes performances et haut rendement, capables d'améliorer l'efficacité de conversion de puissance des composants tels que les onduleurs utilisés dans les équipements industriels.
Mitsubishi Electric a commencé à lancer des modules de semi-conducteurs de puissance équipés de puces SiC en 2010. Le nouveau module, doté d'une puce SiC à faible perte et d'une structure d'électrodes optimisée, réduit l'inductance interne de 47 % par rapport à son prédécesseur1, ce qui permet de diminuer la perte de puissance.
Le développement de ce produit SiC a été partiellement pris en charge par l'agence japonaise New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO, pour Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles).



  1. 1Par rapport au module IGBT de type NX Si série T 1 700 V/600 A (CM600DX-34T) sur la base de mesures avec des conditions déterminées par Mitsubishi Electric

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse