Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance un capteur d'images par contact dans la nouvelle série KD-CXFOffrant la plus grande profondeur de champ du secteur, il est idéal pour l'inspection des surfaces de divers objets en production

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3559

Modèle KD6R1064CXF-NL dans la nouvelle série KD-CXF


TOKYO, 30 novembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que sa nouvelle série de capteurs d'image par contact (CIS) KD-CXF, équipée de la plus grande1 profondeur de champ2 du secteur, sera lancée en décembre avec le modèle KD6R1064CXF-NL. Les capteurs CIS sont largement utilisés dans la fabrication pour inspecter les surfaces des produits à la recherche de rayures, de saletés, d'erreurs de coloration ou de mauvais positionnement des étiquettes imprimées, du film plastique, etc. La gamme CIS de Mitsubishi Electric comprend des modèles compacts pour une installation peu encombrante qui élimine le besoin de modifier la disposition des lignes de production aux endroits où les inspections sont les plus nécessaires, réduisant ainsi considérablement les coûts d'installation. En outre, le capteur d'image, l'objectif, etc., sont intégrés à l'unité CIS, ce qui élimine l'installation complexe et les réglages optiques, réduisant ainsi les coûts de maintenance et d'entretien.
Jusqu'à présent, la faible profondeur de champ constituait une limite, et les unités CIS peinaient à inspecter de manière précise et à effectuer une mise au point claire sur les objets présentant des irrégularités de surface importantes ou les objets soumis à de fortes vibrations lors de leur déplacement sur une ligne de production. Les modèles CIS existants de la société sont uniquement utilisés pour inspecter des objets à la surface plane, tels que le papier et le film, et des objets qui ne sont pas soumis à des vibrations lors de l'inspection.
Le modèle KD6R1064CXF-NL, lancé dans la nouvelle série KD, combine un ensemble de lentilles à grossissement égal de redressement (ensemble de lentilles barreau)3 avec des composants optiques uniques conçus pour améliorer la profondeur de champ à ± 1,8 mm, soit plus de 3,6 fois celle des produits existants.4 La lecture d'image est claire même si l'objet présente des irrégularités de surface importantes ou vibre.
Les sites de fabrication sont confrontés aux exigences croissantes du marché en matière de qualité, tout en étant contraints de répondre à des besoins d'économies de main-d'œuvre et d'automatisation en raison de la hausse des coûts de la main-d'œuvre et de la pénurie des effectifs sur certains marchés. Par ailleurs, les fabricants cherchent des moyens de réduire les coûts d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements d'inspection. La nouvelle série de capteurs CIS KD-CXF de Mitsubishi Electric contribuera à répondre à ces exigences.



  1. 1 En date du 30 novembre 2022, selon les recherches de Mitsubishi Electric sur les capteurs d'images par contact
  2. 2 Distance dans laquelle la mise au point est maintenue pour lire une image claire même lorsque l'objet s'écarte du point focal.
  3. 3 Système optique dans lequel un certain nombre de lentilles cylindriques sont disposées en parallèle et où les images à grossissement égal de redressement de chaque lentille sont superposées pour former une image continue.
  4. 4 Produits existants des séries KD-AX, MX, CX, CXL et DXL de Mitsubishi Electric

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse