Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3511
Module IGBT de type LV100 série T de 2,0 kV pour application industrielle
TOKYO, 21 avril 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui l'expédition au mois de mai d'exemplaires de son module IGBT (transistor bipolaire à porte isolée) de type LV100 série T de 2,0 kV pour application industrielle. Le nouveau produit à semi-conducteurs de puissance devrait réduire la consommation d'énergie et la taille des équipements de conversion de puissance pour une utilisation avec des sources d'énergie renouvelables. De plus, le produit sera présenté lors de salons majeurs, notamment le salon Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2022 qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 10 au 12 mai.
Les semi-conducteurs de puissance permettant de convertir efficacement l'énergie électrique sont de plus en plus utilisés en tant que dispositifs clés pouvant aider à réduire l'empreinte carbone à l'échelle mondiale. Dans le même temps, une conversion efficace de la puissance grâce au déploiement de tensions de fonctionnement système de plus en plus élevées est désormais requise pour les réseaux électriques qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, ce qui a conduit au développement de convertisseurs d'une puissance nominale de 1 500 V CC, ce qui correspond à la limite supérieure de la directive basse tension de l'UE.1
Les exemplaires de module que Mitsubishi Electric commencera bientôt à expédier offrent une capacité de tension de blocage de 2,0 kV, qui est adaptée aux équipements de conversion de puissance de 1 500 V CC utilisés principalement pour les systèmes de grande capacité (de plusieurs centaines de kW à plusieurs MW), y compris ceux qui utilisent des sources d'énergie renouvelables. L'adoption de semi-conducteurs à tension de tenue de 2,0 kV permettra aux clients de simplifier la conception de leur équipement de conversion de puissance de 1 500 V CC. De plus, le tout dernier modèle IGBT de 7e génération et une diode RFC (Relaxed Field of Cathode)2 devraient réduire la consommation d'énergie et la taille des équipements de conversion de puissance pour une utilisation avec des sources d'énergie renouvelables. En outre, le boîtier de type LV100 industriel du module, adapté aux systèmes de grande capacité grâce à sa configuration de connexion en parallèle facile, contribuera à simplifier les conceptions de systèmes de grande capacité.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.