Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une technologie d'IA pour une réidentification, un suivi et une recherche rapides et précis de sujets humainsPermet la détection et le suivi d'individus suspects et d'enfants égarés à l'aide de plusieurs caméras

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3506

TOKYO, 30 mars 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie d'intelligence artificielle (IA) qui identifie les individus filmés avec plusieurs caméras de surveillance dix fois plus rapidement qu'une IA conventionnelle. Cette technologie utilise un processus de compression spécial pour éliminer les données superflues et permettre ainsi une réidentification, un suivi et une recherche extrêmement efficaces et précis, et très peu affectés par les changements d'angle de caméra ou de position des sujets humains. Mitsubishi Electric prévoit d'implémenter cette nouvelle technologie dans sa gamme Maisart®*, notamment dans de nouveaux systèmes de sécurité pour la détection et le suivi d'individus suspects et d'enfants égarés, ainsi que dans le domaine du service client pour l'analyse des flux de clientèle.

  1. *Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology Maisart (« L'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe »)

Exemple d'identification et de suivi répétés de sujets humains par la nouvelle technologie d'IA

Caractéristiques

  1. 1) La technologie de compression exclusive divise par dix le temps nécessaire à la réidentification des individus
    • En analysant la corrélation de plusieurs caractéristiques extraites d'une image et en supprimant les informations moins importantes pour la réidentification, l'IA compresse le volume des données jusqu'à atteindre un dixième des ensembles de données conventionnels, divisant ainsi par dix le temps de calcul nécessaire à la réidentification.
    • Pour identifier un individu spécifique, l'IA commence par extraire les caractéristiques essentielles de l'image de l'individu, puis compare ces caractéristiques en utilisant différents angles de caméra afin de relever les similarités et de déterminer si d'autres images sont celles du même individu. De manière générale, l'IA peut extraire plusieurs milliers de caractéristiques à partir d'une seule image. Ainsi, si le nombre d'individus augmente, le calcul peut devenir très complexe. Cependant, grâce à la nouvelle technologie de Mitsubishi Electric, l'IA analyse les corrélations entre plusieurs caractéristiques, puis supprime les données inutiles tout en conservant les caractéristiques essentielles d'un individu.
  2. 2) Suivi et recherche rapides et précis, non affectés par les changements d'angle de caméra et de position des individus
    • En compressant la taille des données, l'IA accélère le traitement des images prises selon différents angles et représentant des individus ayant des positions différentes.
    • La précision du suivi et de la recherche est améliorée car les différentes positions des sujets et les différents angles de vue ont moins d'influence sur les résultats.
    • La précision du suivi et de la recherche pour un même individu est améliorée d'environ 10 % par rapport aux méthodes conventionnelles.
    • L'IA fonctionne même si l'individu porte un masque ou des vêtements similaires à ceux d'autres individus à proximité.

Technologies d'IA, conventionnelle et nouvelle



Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients