Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3502
TOKYO, 24 mars 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir terminé les premières vérifications des fonctions et des performances des équipements à bord du satellite QZS-1R, que l'entreprise a construit et livré au Bureau du Cabinet japonais. Ce satellite est désormais en orbite quasi-zenith et succède au satellite Michibiki Quasi-Zenith (QZS-1) original.
Quasi-Zenith Satellite System Services Inc. a également terminé des tests sur les systèmes au sol associés, c'est pourquoi le Bureau du Cabinet japonais lancera dès aujourd'hui divers services de positionnement basés sur le QZS-1R.
En plus de soutenir ces services, Mitsubishi Electric continuera à développer des systèmes satellites que l'entreprise entend fournir pour les futurs satellites (QZS-5 à QZS-7), qui permettront des services de positionnement avancés, durables et de haute précision au Japon.
Illustration du QZS-1R
Logo du QZS-1R
Le QZS-1R a été lancé le 26 octobre 2021 depuis l'île de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima. Par rapport au premier satellite Michibiki, le QZS-1R dispose d'une meilleure durabilité, ce qui devrait prolonger la durée de vie du satellite d'environ cinq ans par rapport à son prédécesseur. Le QZS-1R, associé aux QZS-2, 3 et 4 (tous lancés en 2017), prendra en charge des systèmes de positionnement, de complément de positionnement haute précision et d'autres services satellites.
Nom | QZS-1R |
---|---|
Masse | Masse sèche* : environ 1,6 tonne ; au lancement : environ 4,0 tonnes |
Dimensions | Ailes repliées : environ 5,4 m x 2,9 m x 2,9 m ; envergure des ailes : environ 19 m |
Orbite | Quasi-Zenith |
Durée de vie | Plus de 15 ans |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.