Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3463
TOKYO, 2 décembre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix R&D 100 2021, décerné par le magazine américain R&D World, pour son disjoncteur à air basse tension (série World Super AE V, classe C), un dispositif de commutation qui protège les systèmes de distribution d'électricité basse tension dans les usines et les bâtiments. Avec cette nouvelle récompense, Mitsubishi Electric a désormais remporté 27 fois le prix R&D 100.
Disjoncteur à air basse tension
série World Super AE V, classe C
Les installations d'entrée/de sortie de puissance basse tension dans les bâtiments, les usines et les équipements alimentés par des énergies renouvelables doivent être contrôlables à distance pour améliorer la maintenance et l'efficacité opérationnelle. Traditionnellement, un mécanisme à ressort est utilisé pour ouvrir et fermer les disjoncteurs à air, qui constituent un élément essentiel des équipements de distribution d'électricité basse tension. Pour contrôler le disjoncteur à distance, le ressort doit être chargé par le moteur. Cela implique que l'unité d'entraînement du moteur comprenne un grand nombre de pièces, ce qui augmente considérablement les coûts et les besoins de maintenance.
Le nouveau disjoncteur à air à commande électromagnétique de Mitsubishi Electric, doté de structures coniques et à verrouillage magnétique dans le noyau de fer mobile, nécessite environ le même niveau de puissance de fonctionnement qu'une commande motorisée, mais son mécanisme de fonctionnement contient 46 % de composants en moins et permet de réduire les besoins de maintenance de 30 %. De plus, l'actionnement direct du disjoncteur à l'aide d'un électroaimant élimine la nécessité de charger un ressort à moteur, réduisant ainsi de 88 % la puissance électrique nécessaire pour ouvrir et fermer le circuit.
Mitsubishi Electric, qui vient de remporter un nouveau prestigieux prix R&D 100, s'engage à encourager le développement de dispositifs de commutation de puissance de nouvelle génération afin de continuer à fournir des produits que les clients peuvent utiliser en toute sécurité dans leurs installations électriques.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.