Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3363
TOKYO, 14 juillet 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait développé une nouvelle technologie permettant de créer un module d'amplificateur de puissance au nitrure de gallium (GaN) pour les stations de base 5G, qui associe un encombrement réduit (6 mm par 10 mm) et un rendement énergétique exceptionnel1, ce dernier dépassant un taux sans précédent de 43 %2. Le module, qui utilise un nombre minimum de puces dans le circuit d'adaptation pour contrôler la qualité du signal de sortie, devrait permettre de créer des stations de base 5G pouvant être déployées à grande échelle et présentant un rendement énergétique élevé. Les détails techniques du nouveau module seront présentés lors du Symposium international sur les micro-ondes de l'IEEE en août prochain.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modification sans préavis.