Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3343
TOKYO, le 16 mars 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé le terminal de communication sans fil alimenté par batterie BLEnDer® ICE pour une utilisation dans les réseaux de capteurs afin de collecter les données des compteurs de gaz et d'eau et de contrôler à distance les capteurs des réseaux. Ce terminal permettra de lire automatiquement les compteurs et de les surveiller, ainsi que de les contrôler à distance afin d'améliorer l'efficacité des opérations de maintenance par les fournisseurs et les gestionnaires d'infrastructures. Divers tests effectués ont jusqu'à présent démontré que le terminal fonctionne et communique de manière stable sur le terrain.
BLEnDer (abréviation de Bid Liaison and Energy Dispatcher) est un pack logiciel développé par Mitsubishi Electric en réponse aux changements dans le secteur de l'énergie et des infrastructures pour effectuer des opérations de manière plus intelligente et plus efficace. Le terminal Intelligent Communication Edge (ICE) de BLEnDer fonctionne avec le logiciel BLEnDer HE (Head End) qui gère et contrôle les compteurs intelligents à travers diverses méthodes de communication, et avec le logiciel BLEnDer MESH qui utilise la communication multi-bond sans fil pour constituer un large réseau de communication de compteurs intelligents, et ce à moindre coût.
Applications de service envisagées pour BLEnDer ICE
Le terminal BLEnDer ICE est compatible avec les interfaces de communication standard pour garantir la connectivité avec les compteurs de gaz et d'eau, mais également avec divers équipements de détection.
En utilisant la communication sans fil à fréquence sub-GHz, qui est économique et ne nécessite pas de licence spéciale ou de spécialiste désigné pour se connecter, le terminal ICE est non seulement adapté aux réseaux de compteurs intelligents, mais il est également capable d'étendre les réseaux de communication existants. Cela permettra de développer de nouveaux services, tels que la lecture automatisée des compteurs et la surveillance ainsi que le contrôle des équipements d'infrastructure par le biais de capteurs, et ce à moindre coût.
Comme aucune alimentation externe n'est nécessaire, le terminal BLEnDer ICE alimenté par batterie peut être installé partout, y compris sur les compteurs dans les endroits où l'alimentation est difficile d'accès. En fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement, il devrait être possible d'utiliser l'appareil pendant une période de 10 ans, soit la durée de vie de la plupart des compteurs.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.