Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance des modules TFT-LCD couleur WVGA 7 pouces avec antenne de communication en champ proche et dalles tactiles à technologie capacitive projetée Conçus pour une utilisation dans une large gamme d'applications, telles que les bornes du système de contrôle d'accès

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3329

MIS À JOUR, le 20 février 2020 - Au moment de la publication du communiqué de presse original, Mitsubishi Electric devait présenter le nouveau produit au Embedded World 2020 de Nuremberg, en Allemagne, du 25 au 27 février. Cependant, l'entreprise a décidé de ne pas y participer.

TOKYO, 23 janvier 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un module TFT-LCD WVGA 7 pouces équipé d'une antenne NFC1 intégrée à courte portée et d'une dalle tactile à technologie capacitive projetée. Le nouveau module est conçu pour une utilisation dans une large gamme d'applications, telles que les bornes du système de contrôle d'accès, Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 31 mars 2020 dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

  1. 1. Near-Field Communication : en français, communication en champ proche (CCP). Communication standard sans fil à courte portée qui permet de communiquer lorsque les périphériques sont à proximité ou en contact les uns avec les autres.

Module TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric, modèle AN070MC11ADA11

Grâce à leurs antennes NFC intégrées, les nouveaux modules permettent de gagner de la place, offrent une plus grande facilité d'utilisation et stimulent le déploiement de services et de périphériques compatibles NFC.

Les nouveaux produits seront exposés au Embedded World 2020 de Nuremberg, en Allemagne, du 25 au 27 février.

Caractéristiques du produit

  1. 1)L'antenne NFC intégrée permet de gagner de la place et de faciliter l'utilisation
    • L'antenne NFC intégrée élimine le besoin d'une antenne NFC externe, ce qui permet de réduire l'espace utilisé par l'équipement
    • La conception optimale de l'antenne NFC permet de communiquer via des écrans LCD ; ces derniers affichent la position précise où l'utilisateur doit poser sa carte sans contact ou son smartphone, ce qui permet une utilisation simple et intuitive
  2. 2)Angle de vision ultra-large, ultra-haute luminosité et contraste élevé pour un déploiement dans un grand nombre de lieux et d'applications
    • Offre un angle de vision ultra-large de 176 degrés à l'horizontale et à la verticale, une ultra-haute luminosité (1 040 cd/m2) et un contraste élevé (1000:1)
    • Peut être utilisé en extérieur et dans n'importe quel environnement lumineux
  3. 3)Une solution complète intégrant une large gamme d'options, notamment des dalles tactiles
    • Offre une solution complète, y compris un module TFT-LCD, une antenne NFC, une dalle tactile et un tableau de commande
    • Offre une grande variété d'options, par exemple le collage optique2, qui garantit une excellente visibilité même en extérieur et dans les environnements lumineux, et un verre de protection renforcé antireflet, traité pour résister aux traces de doigts
    1. 2. Structure dans laquelle un module TFT à cristaux liquides, un capteur de dalle tactile et un verre de protection sont collés ensemble avec de la résine.

Planning des ventes

Produit Modèle Taille de l'écran Résolution Lancements d'échantillons
Modules TFT-LCD avec antenne NFC et dalles tactiles à technologie capacitive projetée AN070MC11ADA11 7,0 pouces WVGA 31 mars 2020

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients