Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3313
TOKYO, 10 octobre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé que son prototype de disjoncteur mécanique CCHT* de 160 kV (disjoncteur CC mécanique) a correctement interrompu le courant de crête de 16 kA qui reproduit un défaut dans un système réel en 7 millisecondes : une exigence de test spécifiée dans le projet PROMOTioN**. Les tests ont été réalisés dans le cadre du projet de recherche financé par l'UE PROMOTioN dans les laboratoires KEMA à haute puissance de DNV-GL, un service international de test et de certification basé aux Pays-Bas.
Suite au test réalisé avec succès, Mitsubishi Electric commercialise désormais le disjoncteur à courant continu. La fiabilité éprouvée de ses composants devrait contribuer au développement d'un réseau CC stable, fiable et économique.
Le prototype de disjoncteur CC mécanique 160 kV utilisé dans les tests
La transmission CCHT est une alternative plus économique à la transmission CA et permet de réduire les pertes de puissance sur de longues distances. Elle est efficace pour relier les parcs éoliens offshore aux réseaux électriques terrestres en Europe, en particulier en mer du Nord et en mer Baltique. Ces dernières années, le besoin de disposer de disjoncteurs CC à fiabilité élevée et à moindre coût a augmenté, en raison de la nécessité d'étendre les réseaux de transmission CCHT et d'assurer un fonctionnement plus continu et stable.
Le courant alternatif peut être interrompu au courant zéro existant tous les demi-cycles, mais dans le cas d'une interruption CC, le courant zéro doit être créé artificiellement, car il manque un courant zéro naturel. De plus, des convertisseurs sont utilisés pour convertir le courant alternatif en courant continu avant la transmission. Il est donc nécessaire d'interrompre tout courant anormal avant que les convertisseurs ne s'arrêtent en cas de chute de tension pendant une panne. Une interruption à grande vitesse en quelques millisecondes est donc nécessaire pour les disjoncteurs à courant continu. Mitsubishi Electric a réussi à interrompre le courant continu avec son prototype de disjoncteur CC mécanique, capable de créer artificiellement un courant zéro dans des délais minimes.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.