Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3310
TOKYO, 7 octobre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la construction d'une nouvelle usine sur le site de sa filiale Mitsubishi Electric Automotive India Pvt. Ltd (MEAI) dans le Gujarat, en Inde. La nouvelle usine de l'entreprise, ainsi que celle située à Manesar, dans l'État d'Haryana, permettra à MEAI d'élargir sa production de produits tels que des unités de commande de moteur pour les directions assistées électriques, des soupapes de recyclage des gaz d'échappement et des capteurs géants de résistance magnétique ; la demande devrait suivre l'augmentation des ventes de véhicules offrant un meilleur rendement énergétique et réduisant les émissions sur le marché indien.
Rendu de la nouvelle usine de MEAI dans le Gujarat, en Inde
Mitsubishi Electric développe actuellement une gamme de produits automobiles de pointe en s'appuyant sur un large portefeuille de technologies exclusives dans les domaines de l'électronique de puissance pour les véhicules, le contrôle de l'intégration des moteurs et le bobinage haute densité pour moteurs, dans le but d'étendre son activité dédiée à l'équipement automobile.
Implantation | Gujarat, Inde |
---|---|
Zone de construction | Surface totale au sol d'env. 20 000 m2 (deux étages) |
Objectif | Production d'unités de commande de moteur pour les directions assistées électriques, de soupapes de recyclage des gaz d'échappement et de capteurs géants de résistance magnétique |
Investissement | Environ 1,7 milliard de yens (JPY) |
Début des opérations | Octobre 2021 |
Mesures de protection de l'environnement | Éclairage à LED, panneaux solaires, système de surveillance de l'alimentation électrique, réutilisation des eaux usées, etc. |
Représentant | Yoshito Inaya, Directeur Général |
---|---|
Employés | 535 |
Implantation | Plot 167-170 Sector-5, IMT Manesar, Dist. Gurugram-122 052, Haryana, Inde |
Capital | 190 millions de roupies indiennes (Mitsubishi Electric Corporation à 100 %) |
Création | 29 octobre 1998 |
Produits principaux | Production et vente d'alternateurs, de moteurs de direction assistée électrique et d'unités de commande, de capteurs géants de résistance magnétique, d'électrovannes de commande de purge, etc. |
(à partir de la fin août 2019)
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.