Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3309
TOKYO, 3 octobre 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un module TFT-LCD WXGA de 12,1 pouces conçu pour être utilisé dans les environnements extérieurs hostiles, comme les sites de construction, les véhicules lourds, ainsi que les applications industrielles et agricoles.
Les nouveaux modules offrent une combinaison sans précédent de fonctionnalités avancées, notamment une résolution WXGA élevée (1 280 × 800 pixels), des angles de visualisation horizontaux/verticaux ultra-larges de 176 degrés et une luminosité élevée de 1 500 cd/m2. Ils sont également dotés d'un contraste élevé de 1 000:1, d'une plage de températures de fonctionnement étendue allant de -40 à 80 degrés Celsius, ainsi que d'une haute résistance aux vibrations. Il s'agit des éléments les plus demandés sur le marché.
Des échantillons seront disponibles à la vente à partir du 31 octobre dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Module TFT-LCD couleur Mitsubishi Electric
AA121TJ11
Produit | Dimensions | Résolution | Modèle | Driver de LED | Lancements d'échantillons |
---|---|---|---|---|---|
Module TFT-LCD | 12,1 pouces | WXGA | AA121TJ01 | Intégré | 31 octobre 2019 |
AA121TJ11 | Non intégré |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.