Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance les convertisseurs à usage général de la série FR-E800La connectivité avec plusieurs réseaux permettra la mise en service d'usines et d'infrastructures intelligentes dans différents domaines

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3300

TOKYO, 10 septembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des convertisseurs de puissance de la série FR-E800, avec une gamme de 44 nouveaux modèles, à partir du 9 décembre. La nouvelle série, dont les fonctionnalités de sécurité respectent les normes CEI 61508, prend en charge différents réseaux tels que CC-Link IE TSN, un réseau industriel ouvert de nouvelle génération, et rend la fabrication plus intelligente dans divers domaines en intégrant le premier*1 circuit de détection de gaz corrosif*2 au monde et les premières*1 fonctions de diagnostic reposant sur l'IA dans ce domaine. Dès avril 2020, Mitsubishi Electric lancera de nouveaux modèles successifs avec des fonctions de communication de sécurité, telles que la réduction sécurisée de la vitesse, également conformes aux normes CEI en vigueur. La gamme de produits sera élargie à un total de 120 modèles.

  1. *1Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric à partir du mardi 10 septembre 2019
  2. *2Brevet en instance. Communiqué de presse correspondant du 4 septembre 2019 :
    « Mitsubishi Electric Develops World's First Metal Corrosion Sensor Designed for Mounting on Printed Circuit Boards »
    https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0904.html

Série FR-E800

Fonctions clés

  1. 1)Prise en charge de plusieurs réseaux, permettant la mise en place d'usines et d'installations intelligentes
    • Les modèles Ethernet et les modèles de communication de sécurité prennent en charge plusieurs réseaux industriels ouverts tels que CC-Link IE TSN, Ethernet/IP et MODBUS/TCP. Il sera ainsi possible d'améliorer la productivité et les économies d'énergie dans les installations, notamment les infrastructures telles que les climatiseurs et les installations de traitement des eaux.
  2. 2)Réduction des temps d'arrêt grâce à la maintenance prédictive et à l'analyse des données
    • L'intégration du premier circuit de détection de gaz corrosif au monde permet d'identifier les signes de dommages du convertisseur causés par le sulfure d'hydrogène ou d'autres gaz corrosifs, réduisant ainsi les temps d'arrêt des équipements.
    • Le logiciel de configuration du convertisseur FR Configurator2 intègre Maisart®*3. Cette solution inédite a recours à l'IA pour identifier les causes de temps d'arrêt, telles que les surintensités causées par les poussées d'accélération, et les réduire.
    1. *3 Maisart (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe)
  3. 3)Fonctions de sécurité pour assurer un fonctionnement sûr de l'équipement (prises en charge à partir d'avril 2020)
    • La sécurité des opérateurs est assurée par la mise en œuvre de fonctions de sécurité conformes aux normes internationales.
    • La vitesse du moteur est calculée à partir de la valeur du courant ou d'autres données sans utiliser de détecteurs de vitesse lorsque la fonction de réduction sécurisée de la vitesse s'applique. Il est ainsi possible de réduire l'utilisation de câbles et de réaliser des économies.

Calendrier de réalisation du développement

Spécification Type Tarif Réalisation
du développement
Objectif de vente
Modèles Ethernet
(22 modèles)
FR-E820-0.1KE à 7.5KE, 9 modèles Contactez notre
service
clientèle
Décembre 9 850 000
unités au cours
de l'exercice 2021
FR-E840-0.4KE à 7.5KE, 7 modèles
FR-E860-0.75KE à 7.5KE, 6 modèles
Modèles
standard
(22 modèles)
FR-E820-0.1K à 7.5K,
9 modèles
FR-E840-0.4K à 7.5K,
7 modèles
FR-E860-0.75K à 7.5K,
6 modèles

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients