Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3299
TOKYO, le 4 septembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé ce qui semble être le premier* capteur compact de corrosion des métaux suffisamment petit pour être monté sur des circuits imprimés. Le nouveau capteur utilise une technologie de surveillance de la corrosion des métaux développée par Mitsubishi Electric. Cette technologie permet de détecter le degré de corrosion des composants métalliques causée par les gaz corrosifs, tels que des composés soufrés présents dans l'atmosphère. Le déploiement de plusieurs capteurs dotés de différents niveaux de résistance à la corrosion permet de détecter le degré de corrosion par étapes, afin de prévenir une défaillance du matériel. Mitsubishi Electric prévoit de déployer cette nouvelle technologie sur l'ensemble de son portefeuille d'équipements industriels.
Exemple de déploiement du nouveau capteur
Lorsque les métaux sont exposés à des gaz corrosifs dans l'atmosphère, la corrosion progresse de la surface vers l'intérieur et se transforme en rouille. Comme la résistance électrique de la rouille est bien plus élevée que celle du métal, la progression du phénomène de corrosion peut être évaluée en mesurant l'augmentation de la résistance électrique.
Configuration du capteur de corrosion |
|
---|---|
Dimensions (l×L) |
1,6 mm x 0,8 mm : la taille ne varie pas quel que soit le matériau, l'épaisseur du film métallique ou le niveau de résistance de la résistance |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.