Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3297
TOKYO, le 27 août 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement imminent d'un nouveau module d'alimentation intelligent (IPM) hautes performances, le Super mini DIPIPM™ Ver.7, qui offre un bruit de rayonnement réduit et une faible consommation d'énergie pour les systèmes d'entraînement d'onduleurs des climatiseurs et d'autres entraînements moteur de petite capacité. Les ventes du Super mini DIPIPM Ver.7 débuteront le 29 octobre prochain.
Super mini DIPIPM série Ver.7
Produit | Modèle | Valeur nominale | Date de lancement |
---|---|---|---|
Super mini DIPIPM série Ver.7 |
PSS20S93E6/F6-AG | 20 A/600 V | 29 octobre 2019 |
PSS30S93E6/F6-AG | 30 A/600 V | ||
PSS40S93E6/F6-AG | 40 A/600 V |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.