Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3295
TOKYO, 7 août 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que son installation de test de bâtiment à zéro consommation d'énergie nette imaginée était devenue le premier immeuble de bureaux de taille moyenne (plus de 6 000 m2) en construction à recevoir la note BELS maximale de 5 étoiles (☆☆☆☆☆) et la certification Net Zero Energy Building (『 ZEB』) du Building-Housing Energy-efficiency Labeling System, un organisme de certification tiers au Japon. Cette note, qui mesure la performance d'économie d'énergie en fonction du BEI (Building Energy Index) est destinée aux niveaux de performances théoriques du bâtiment.
Mitsubishi Electric construit actuellement l'installation de test de bâtiment à zéro consommation d'énergie nette à Kamakura, dans la préfecture de Kanagawa, au sud de Tokyo. Son but : développer et présenter les technologies connexes. L'installation devrait commencer à fonctionner en septembre 2020.
Mitsubishi Electric promeut les évolutions technologiques basées sur son concept ZEB+ de construction et modernisation des bâtiments au cours de leur cycle de vie, dans une optique d'efficacité environnementale, d'économies d'énergie, de productivité, de confort, de commodité et de continuité opérationnelle.
Rendu de l'installation de test de bâtiment à zéro consommation d'énergie nette
La certification reconnaît la réduction estimée de la consommation d'énergie de 103 % (production d'énergie photovoltaïque comprise) par rapport aux niveaux de consommation moyenne de sa région, en mesurant la consommation totale d'énergie pour la climatisation, la ventilation, l'eau chaude, l'éclairage et les ascenseurs en fonction des normes de conservation d'énergie introduites par le National Institute for Land and Infrastructure Management du Japon en 2016. Afin d'être admissible à la certification, Mitsubishi Electric a optimisé les conditions de conception pour l'ensemble du processus de construction, maximisé l'efficacité énergétique des équipements et systèmes à mettre en place dans l'installation et introduit des solutions ZEB pour la climatisation, l'éclairage et les systèmes photovoltaïques.
Mitsubishi Electric s'attend à ce que le marché ZEB mondial s'étende à 40 milliards de yens d'ici 2030, et le marché japonais à 130 milliards de yens d'ici 2020, puis 630 milliards de yens en 2030.
En 2017, Mitsubishi Electric s'est enregistré auprès du ministère de l'Économie, du commerce et de l'industrie au Japon en tant que planificateur ZEB officiel. À l'avenir, la société vise à accélérer le développement et l'application des technologies ZEB pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies et à la réalisation de plus grandes économies d'énergie et d'espaces de vie plus confortables, ainsi que pour favoriser des environnements de bureaux plus pratiques en vertu de son concept ZEB+.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.