Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3290
TOKYO, 8 juillet 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé ce qui semble être la première technologie de diagnostic basée sur la technologie d'intelligence artificielle (IA) Maisart®*1 de la société. Cette technologie utilise l'apprentissage machine pour analyser les données de capteurs puis génère ensuite un modèle de transition entre les différents états de fonctionnement d'une machine de production. Le système peut ainsi détecter les anomalies de la machine rapidement et avec précision, améliorant ainsi la productivité dans les usines et les centrales.
Technologie conventionnelle et nouvelle technologie de détection des anomalies
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.