Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3276
TOKYO, 23 avril 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la sortie du « pack carte MELFA Smart Plus » et de la « carte MELFA Smart Plus » avec des fonctions de maintenance prédictive et de capteur de force améliorées pour optimiser la fonctionnalité des robots industriels de la série MELFA-FR, le 26 avril 2019. Ces nouvelles fonctions intègrent la technologie d'IA compacte originale de Mitsubishi Electric, Maisart®,*1, qui permet de réduire de 60 % le temps « takt » et le temps de démarrage du système pour contribuer à accroître la productivité des sites de production.
Carte MELFA Smart Plus
Insertion dans la série MELFA-FR
Nom du produit | Nom du modèle | Spécification principale | Tarif | Date de sortie | Objectif de vente pour l'exercice 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pack carte MELFA Smart Plus | 2F-DQ520 | Équipé des sept fonctions complètes*5, notamment les fonctions de maintenance prédictive et d'extension du capteur de force | Prix public | 26 avril | 200 unités |
Carte MELFA Smart Plus | 2F-DQ521 | N'importe laquelle des fonctions du pack carte MELFA Smart Plus*5, telles que la maintenance prédictive ou l'extension du capteur de force. | Prix public |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.