Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3266
TOKYO, 6 mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la construction d'une nouvelle usine sur le site de sa filiale Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o (MEAC) à Slaný, en République tchèque. La nouvelle usine permettra à MEAC d'accroître sa production en série de systèmes de moteurs et d'onduleurs pour véhicules électriques, tels que les systèmes de générateur-démarreur intégré (ISG) pour véhicules hybrides 48 V*, dont la demande devrait croître rapidement, notamment en Europe.
Image de la nouvelle usine à MEAC
Mitsubishi Electric développe actuellement une gamme de produits automobiles de pointe en s'appuyant sur ses technologies exclusives dans les domaines de l'électronique de puissance, du contrôle de l'intégration des véhicules et du bobinage haute densité pour moteurs, dans le but d'étendre son activité dédiée à l'équipement automobile.
Implantation | Slaný, République tchèque |
---|---|
Zone de construction | Un étage pour une surface totale de 9 880 m2 |
Objectif | Production de moteurs et d'onduleurs pour véhicules à moteur électrique |
Investissement | 1 200 millions de yens |
Début des opérations | Avril 2020 |
Mesures de protection de l'environnement | Éclairage LED, climatisation réfrigérant/eau Mitsubishi Electric (utilisation d'un réfrigérant à faible PRG et conforme à la norme environnementale européenne) |
Représentant | Shigeru Shiroyama |
---|---|
Employés | 423 |
Implantation | Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, République tchèque |
Taux d'investissement | Mitsubishi Electric Corporation 90 % Mitsubishi Electric Europe, B.V. 10 % |
Capital | 350 000 000 CZK |
Produits principaux | Production et vente de moteurs ISG, d'alternateurs, de démarreurs, de moteurs de direction assistée électrique et d'unités de commande |
(à partir de la fin janvier 2019)
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.