POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3254
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Pour une mise en route efficace des équipements de production
TOKYO, le 13 février 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie d'intelligence artificielle (IA) dotée de capacités d'apprentissage progressif rapide à l'aide d'un simulateur afin de mener à bien le processus d'apprentissage des mouvements dans un temps relativement court. Cette innovation associe la dernière technologie d'intelligence artificielle (IA) compacte Maisart®1 brevetée et l'apprentissage par renforcement, qui permet aux machines de rechercher les actions optimales grâce à un processus de tests et d'erreurs extrêmement efficace. Équipée de la technologie d'IA de commande intelligente qui s'adapte rapidement et habilement aux conditions changeantes2, la nouvelle technologie d'IA apprend et réagit immédiatement aux changements dans les environnements réels afin de permettre le fonctionnement fluide des machines. À l'avenir, Mitsubishi Electric continuera à développer cette technologie afin d'optimiser la mise en route et le fonctionnement autonome des équipements.
1 Maisart (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe)
2 Mitsubishi Electric développe une technologie d'IA de commande intelligente qui s'adapte rapidement et habilement aux conditions changeantes http://www.mitsubishielectric.com/news/2018/0208.html (8 février 2018)
Exemples d'application dans les robots industriels (apprentissage du comportement pour atteindre l'objectif le plus rapidement possible)
En raison de la diminution du volume de main-d'œuvre dans les sociétés vieillissantes, comme au Japon, il devient de plus en plus difficile de trouver les ressources humaines nécessaires, ce qui entraîne une augmentation de la demande en IA afin d'optimiser les opérations mécanisées. Cependant, les nouvelles installations de production présentent des défis particuliers en raison des différences entre l'environnement d'apprentissage et l'environnement réel sur site. Beaucoup de temps doit donc être consacré à l'apprentissage de l'IA avant une mise en œuvre à grande échelle. La nouvelle technologie d'IA crée automatiquement des programmes de commande pour les environnements réels après une courte période d'apprentissage afin d'optimiser les opérations.
La nouvelle technologie d'IA garantit un apprentissage progressif rapide grâce aux capacités d'apprentissage par renforcement de Maisart, ce qui représente une amélioration notable par rapport aux méthodes classiques nécessitant de longues périodes d'apprentissage pour tester divers contenus et associations. Mitsubishi Electric s'est appuyé sur son expertise en matière d'équipements d'automatisation industrielle, de machines-outils et de technologies pour le fonctionnement autonome afin d'optimiser les capacités d'apprentissage par renforcement de son IA, en mettant l'accent sur la simplification de l'apprentissage des processus de travail étape par étape. Au lieu d'essayer d'apprendre tous les mouvements en même temps, la société a simplifié les programmes d'apprentissage et a ajouté un processus d'apprentissage automatique progressif et simple pour un maximum de rapidité et d'efficacité. Des tests internes ont démontré que le temps nécessaire à la création du programme3 ne représente qu'un dixième4 du temps requis par les processus manuels.
3 Y compris la correction répétée et la confirmation des opérations
4 Réglages nécessaires à l'aide d'un robot industriel
Pour réduire le « takt time » (durée moyenne nécessaire pour produire une unité et commencer à produire l'unité suivante) à l'aide d'équipements de production tels que des robots industriels, des travailleurs qualifiés doivent généralement effectuer de nombreux réglages sur l'équipement de production. Cependant, grâce à la nouvelle technologie d'IA de Mitsubishi Electric, les réglages en matière de trajectoire, de vitesse, d'accélération, etc., sont effectués automatiquement. L'action est apprise au préalable à l'aide d'un simulateur, ce qui permet à l'IA d'effectuer les réglages de manière automatique pour réduire le « takt time » sans utiliser de capteur d'image. Cela se traduit par une productivité égale ou supérieure à celle des équipements vérifiés par un travailleur qualifié.
Fonctionnement | Temps nécessaire pour effectuer les réglages | |
---|---|---|
Nouvelle technologie | Programmation avec l'IA | 1/10e par rapport à la méthode conventionnelle |
Méthode conventionnelle | Création manuelle du programme | 1 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.