POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3252
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Premier algorithme au monde permettant de détecter des attaques contre des capteurs de drones, de voitures, d'équipements de production, etc.
TOKYO, 7 février 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé la première technologie de sécurité pour capteurs au monde permettant de détecter les données de mesure incohérentes grâce à un algorithme propriétaire intégré dans les algorithmes de fusion de capteurs, qui combinent plusieurs capteurs de mesures utilisés pour contrôler automatiquement des drones, des dispositifs embarqués, des équipements de production, etc. À l'avenir, Mitsubishi Electric poursuivra le développement de cette technologie en vue d'une commercialisation à partir de 2020.
Exemple d'application avec un drone
Le nouvel algorithme de Mitsubishi Electric détecte les attaques malveillantes en se basant sur un nombre de données de mesure incohérentes supérieur à 42 %. Par exemple, en cas d'attaques par ultrasons visant des drones, la gravité ou le magnétisme de la Terre est calculé(e) de deux manières en utilisant les valeurs intermédiaires de l'algorithme de fusion de capteurs, et toute différence entre les deux résultats est considérée comme une incohérence.
Le nouvel algorithme peut être intégré à faible coût en tant que logiciel supplémentaire dans les circuits de traitement des signaux du capteur, sans avoir à modifier ou ajouter du matériel. La précision des mesures du capteur n'est pas compromise.
Fonctionnement | Correction des perturbations (chaleur, magnétisme, etc.) |
Détection des attaques | |
---|---|---|---|
Technologie développée | Détection d'attaques visant les capteurs | Possible | Possible |
Technologie conventionnelle | Fusion de capteurs | Possible | Impossible |
Les commandes automatiques à l'aide de capteurs sont de plus en plus répandues dans les applications quotidiennes telles que les drones, les dispositifs embarqués et les sites de production, d'où la nécessité de renforcer les mesures de cybersécurité. Les algorithmes de fusion de capteurs, qui combinent plusieurs capteurs de mesure, jouent un rôle clé dans les commandes automatiques, mais leurs performances en termes de sécurité n'avaient jamais été démontrées.
C'est pourquoi Mitsubishi Electric a développé la première technologie de sécurité pour capteurs au monde qui détecte les données de mesure incohérentes lors d'attaques malveillantes. Le développement a été soutenu en partie par un projet financé par la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO, Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles) dans le cadre de l'Agence nationale pour la recherche et le développement du Japon.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.