POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3251
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Participe à réduire les temps d'immobilisation des ascenseurs lors d'épisodes de vents violents et de tremblements de terre
TOKYO, le 7 février 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé un dispositif qui contrôle passivement l'oscillation du câble lorsque les ascenseurs d'immeubles de grande hauteur oscillent en raison de vents violents ou de tremblements de terre prolongés. En permettant aux ascenseurs de continuer de fonctionner dans de telles conditions, ce nouveau dispositif contribuera à stabiliser le fonctionnement de l'ascenseur et à améliorer le confort de l'utilisateur.
Technologie de contrôle de l'oscillation du câble
Principe de contrôle de la stabilisation du câble
Le nouveau dispositif de contrôle passif de l'oscillation du câble applique une force magnétique, appelée rigidité négative, à l'extrémité inférieure du câble. La rigidité négative est un principe bien connu qui applique une force dans la direction opposée à la force de rappel ordinaire du ressort.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.