POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3238
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Une technologie respectueuse de l'environnement qui permet de réduire l'utilisation du fluorure de soufre
TOKYO, 17 janvier 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé deux technologies pour les dispositifs de commutation à isolation gazeuse : une technologie de refroidissement de l'arc qui enregistre une amélioration de 25 % en cas de coupure du courant électrique dans les dispositifs de commutation à isolation gazeuse de fluorure de soufre (SF6) qui sont utilisés dans les systèmes d'alimentation électrique à haute tension ainsi qu'une technologie de revêtement diélectrique à haute densité qui améliore les performances en matière d'isolation de 30 % pour les conducteurs haute tension. Ces deux technologies contribueront au processus de miniaturisation des dispositifs de commutation et permettront de réduire l'utilisation du SF6, dont le potentiel de réchauffement climatique est 22 800 fois supérieur à celui du CO2.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.