POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3237
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Cette technologie a pour objectif de développer la communication de grande capacité et de réduire la consommation d'énergie des stations de base de téléphonie mobile
TOKYO, 10 janvier 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement du premier* amplificateur au nitrure de gallium (GaN) à bande ultralarge contrôlé numériquement, compatible avec une plage extrêmement large de bandes de fréquences jusqu'à 6 GHz, pour les systèmes de communication mobile de cinquième génération (5G). Avec un coefficient d'efficacité énergétique** supérieur à 40 %, l'amplificateur a pour objectif de développer la communication de grande capacité et de réduire la consommation d'énergie des stations de base de téléphonie mobile.
* Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric en date du 10 janvier 2019
** Puissance de sortie équivalente à un signal modulé ayant un rapport puissance crête/puissance moyenne (PAPR) de 6,5 dB
Amplificateur au nitrure de gallium (GaN) à bande ultralarge contrôlé numériquement
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.