POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3235
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Une puissance lumineuse sans précédent de 3,0 W permettra à des projecteurs miniaturisés de produire un éclairage intense
TOKYO, 19 décembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de la diode laser ML562G86 pour projecteurs, dotée d'une puissante lumière rouge de 638 nanomètres (nm), d'une puissance de sortie inégalée de 3,0 W en fonctionnement impulsionnel et d'un temps moyen avant panne1 (MTTF) de plus de 20 000 heures au 1er avril 2019. La puissance de sortie élevée et la large plage de températures de fonctionnement de la ML562G86 contribueront à optimiser la luminosité et la miniaturisation des projecteurs. Des échantillons seront disponibles à la vente à partir du 11 janvier 2019.
1 Évaluation de fiabilité standard
Diode laser haute puissance d'une longueur d'onde de 638 nm (ML562G86)
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.