POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3232

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va lancer les produits d'automatisation industrielle compatibles CC-Link IE TSN

Contribuera à la construction d'une usine intelligente en réalisant la solution e-F@ctory avec la technologie TSN

Version PDF

TOKYO, 27 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de produits d'automatisation industrielle, tels que des contrôleurs programmables, des PC industriels, des servo-amplificateurs, des interfaces homme-machine GOT, des onduleurs et des robots compatibles avec CC-Link IE TSN, le premier réseau industriel ouvert au monde à utiliser la technologie TSN (Time sensitive networking)*. CC-Link IE TSN prend en charge la technologie TSN qui assure une communication de contrôle en temps réel sur la couche de communication de fabrication, même lorsqu'elle est intégrée au système informatique de niveau supérieur et associée à d'autres réseaux ouverts. Le lancement de ces nouveaux produits permettra d'améliorer encore la solution intégrée d'automatisation industrielle e-F@ctory** en utilisant l'Internet industriel des objets (IIoT) et l'informatique de pointe, accélérant ainsi la réalisation d'une solution industrielle intelligente.

* Version améliorée de la technologie Ethernet standard qui réalise le mélange de différents protocoles en utilisant la méthode du temps partagé.
** Solution intégrée d'automatisation industrielle qui combine des technologies informatiques et d'automatisation industrielle, offrant ainsi des solutions pour réduire le coût total du développement, de la production et de la maintenance.

Logo de la marque CC-Link IE TSN

Principales caractéristiques

1)
L'automatisation industrielle avec la technologie TSN permet de réaliser une architecture de système IIoT flexible
- L'utilisation de la technologie TSN permet l'intégration de la commande de la machine et des communications d'informations sur un seul câble Ethernet, ce qui permet une configuration système flexible utilisant des périphériques Ethernet standard. TSN permet la messagerie déterministe de la communication de contrôle nécessitant un contrôle en temps réel tout en exécutant la communication d'information en utilisant la technologie Ethernet générale, réalisant facilement des systèmes de réseaux industriels à grande échelle.
- TSN permet la communication avec le système informatique, sans affecter le contrôle de l'ensemble du système de production, afin de soutenir la mise en place d'un système informatique de pointe qui coopère avec Edgecross et le système IIoT par une communication transparente avec le système informatique supérieur.
2)
Le contrôle de mouvement haute vitesse et haute précision contribue à l'amélioration de la productivité
- La communication de commande à grande vitesse réalisée avec le protocole CC-Link IE TSN réduit davantage le temps de cycle de l'équipement et du système pour une productivité considérablement améliorée. De plus, un contrôle de mouvement de haute précision améliore la qualité de la production.
- La fonction de communication esclave-esclave permet une communication synchrone entre les appareils esclaves*** sans l'utilisation d'un maître de contrôle. Un contrôle synchrone de haute précision sans temps mort est possible.
*** Produits liés à l'entraînement, tels que les servo-amplificateurs et les onduleurs, ainsi que les E/S déportées
3)
Configuration plus facile du système réalisée avec une technologie propriétaire
- L'outil d'ingénierie intuitif détecte automatiquement les produits compatibles TSN sur le réseau, ce qui réduit considérablement le temps de configuration du système.
- L'enregistrement automatique des paramètres de la station maître aux stations esclaves réduit le temps de configuration lors de l'extension du système, de l'ajout d'appareils connectés et du remplacement des modules, réduisant ainsi le coût global de maintenance.

Calendrier de sortie

Mitsubishi Electric continuera à développer des produits compatibles, dont certains seront livrés au printemps 2019.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.