POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3226
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Le satellite contribuera au bon fonctionnement des infrastructures de communication et de radiodiffusion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
TOKYO, 16 novembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement réussi du satellite de télécommunications Es'hail-2 construit par la société, qui a eu lieu le 16 novembre à 5 h 46 (heure japonaise) à la base de lancement de Cape Canaveral en Floride, aux États-Unis. Le satellite s'est séparé du lanceur sans incident à 6 h 18. Une fois les essais en orbite terminés, il devrait être livré à l'opérateur Qatar Satellite Company (Es'hailSat) basé à Doha en janvier 2019.
Lancement du Es'hail-2 (©SpaceX)
Mitsubishi Electric est le premier fabricant japonais de satellites à s'introduire sur le marché arabe des satellites de communications commerciaux.
Avec une durée de vie nominale de plus de 16 ans, le satellite Es'hail-2 offrira des services de diffusion directe pour les chaînes de télévision dans tout le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Grâce à sa position orbitale à 26 degrés de longitude Est, ses capacités en bande Ku et en bande Ka fourniront également des services de communication gouvernementaux. De plus, Es'hail-2 fournira le premier service radioamateur géostationnaire au monde.
Mitsubishi Electric a participé à la production de plus de 500 satellites japonais et internationaux en tant que sous-traitant principal ou majeur, faisant de l'entreprise l'un des principaux fabricants dans les domaines de la recherche et du développement spatiaux. Mitsubishi Electric a également fourni les systèmes au sol et les services de formation afin de fournir au Es'hailSat une solution clé en main complète.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.