POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3216

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric dévoile son système de cartographie mobile « MMS-G » compact

Un modèle compact et léger pour un transport et une installation faciles qui devrait contribuer à développer les activités du groupe à l'échelle mondiale

Version PDF

TOKYO, 9 octobre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une version compacte de son système de cartographie mobile (MMS) le 25 décembre. Les MMS sont des systèmes de mesure extrêmement précis comprenant des antennes GPS, des scanners laser et des caméras montés sur la voiture. Ils visent à recueillir les données de positionnement 3D des revêtements de chaussée et des éléments en bordure de route, généralement utilisées comme données de base pour créer des cartes 3D haute définition destinées à la conduite autonome et aux inspections d'infrastructure. Le nouveau MMS-G, compact, léger et transportable, est particulièrement adapté pour un montage sur voitures, réseaux ferroviaires, chariots ou bateaux, et devrait être utilisé dans diverses applications dans de nombreux marchés dont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Océanie, où une forte croissance est prévue.

Le nouveau MMS-G sera présenté sur le stand de Mitsubishi Electric, n° 12.1E.080 dans le hall 12.1, lors du salon INTERGEO au sein du parc d'exposition Messe Frankfurt du 16 au 18 octobre 2018 à Francfort, en Allemagne.

MMS-G est conçu pour des installations diverses / Nuage de points 3D créé à partir de données obtenues par MMS

Caractéristiques du produit

1)
Modèle compact et léger pour un transport facile et des installations diverses
- Sa conception compacte intègre trois antennes de système de navigation mondial par satellites (GNSS), réunies en une seule antenne afin de réduire son poids d'environ 50 % par rapport au modèle MMS-G220Z existant.
- L'unité de montage sur toit est divisée en deux unités pour un transport et une installation simplifiés et moins de main-d'œuvre.
- Montage polyvalent, non seulement sur voitures, mais aussi sur trains, chariots, bateaux, etc.
2)
Relevés divers de haute précision sur le terrain pour la cartographie 3D et les inspections d'infrastructure
- L'unité de mesure inertielle (IMU ; pour détecter la position, la vitesse, l'attitude et le cap) et le capteur de vitesse peuvent être utilisés lorsqu'il est impossible de recevoir des signaux satellites, par exemple dans les tunnels.
- La caméra ultrasensible permet l'acquisition de données de nuit.
3)
Une facilité d'utilisation qui n'exige pas de formation spécialisée
- Le logiciel d'exploitation et l'interface utilisateur propriétaires uniques permettent d'effectuer des relevés sur le terrain sans réglages complexes.
- La précision estimée des mesures peut être confirmée en temps réel depuis l'écran de contrôle, permettant ainsi aux utilisateurs de sélectionner efficacement des opérations pour une acquisition de données optimisée.
- Les données obtenues peuvent être utilisées pour générer facilement des nuages de points laser en 3D avec un logiciel de post-traitement (fourni).

Applications futures

Mitsubishi Electric est en train de développer ses activités en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie, où la demande liée aux relevés sur le terrain et aux inspections d'infrastructures précis et efficaces devrait augmenter. La demande est particulièrement prometteuse en Amérique du Nord et en Europe, où les cartes 3D haute-définition servent de données de base pour les démonstrations de conduite autonome en cours et les systèmes commerciaux envisagés pour l'avenir.

En plus de permettre les relevés sur le terrain et l'acquisition de données pour les cartes de conduite autonome, le nouveau MMS-G de Mitsubishi Electric peut être monté de manière flexible pour inspecter les réseaux ferroviaires, les digues côtières, les zones difficiles d'accès et plus encore. Il devrait être largement utilisé, et ainsi contribuer à accroître les activités à l'échelle mondiale de Mitsubishi Electric dans ce domaine.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.